This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM385:DM385工厂编程需要 BCH8源代码

Guru**** 689970 points
Other Parts Discussed in Thread: DM385, DM383, DM3730, DM388, DM505, DM3725, DM8107
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1017628/dm385-need-bch8-source-code-for-dm385-factory-programming

器件型号:DM385
主题中讨论的其他器件: DM383DM3730DM388DM505DM3725DM8107

您好 TI

有一个要求、即客户需要在工厂中进行 DM385平台的 NAND 编程。

您能否提供 BCH8 ECC 源代码、这些源代码需要用于定制 NAND 编程器的工厂组装。?

该代码旨在生成 BCH8 ECC。

还需要用于 BCH8 ECC 应用的 Bin 到 NAND 转换的程序。 (作为 exe 文件)

  • BCH8 ECC 生成代码
  • 用于 BCH8 ECC 应用的 BIN 到 NAND 转换程序(exe)

谢谢。

此致、  

插孔