我们在 Sitara AM437x 硬件上使用 Qt 5.6.3和 QtWebEngine。 我们能够运行该应用程序、并且能够使用 LinuxFB 平台显示 HTML 页面、但不能使用 EGLFS 平台。 因此、当我们滚动浏览网页时、我们看到 CPU 负载超过50%。
为了检查更新的 Qt 版本、我们使用 QtWebEngine 构建了 Qt 5.15。 现在、我们能够在 EGLFS 平台上运行相同的应用程序。 当我们滚动浏览网页时、我们仍然看到 CPU 负载超过50%。
我们在这两种情况下都启用了 TI SGX GPU。
需要支持来降低 CPU 负载。