This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:AM33588zcza100激活 DDR3L 失败

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1015833/am3358-failure-on-activating-ddr3l-by-am3358zcza100

器件型号:AM3358

您好!
我正在尝试使用 AM3358zcza100制作测试板。
使用下面的原理图制作电路板后、除了接地方面的设计错误外、一切都很好。
--------
下面是参考原理图"Beagle Bone Black":
raw.githubusercontent.com/.../BBB_SCH.pdf
--------
纠正上述错误后、我重新制作了同一个电路板。
然后、我遇到了以下棘手问题:
1.引导失败,仅显示 C..c.c
2.当我将探针置于 AM3358的 resetn (G2引脚)上时、我看到它将信号发送到 DDR3为"低电平"
正常电路板的 DDR_CLK (D2引脚)为400MHz、但新电路板的 DDR_CLK 为264Mhz


遗憾的是、我是硬件设计的初学者。
我能否获得您的建议以了解如何找出问题的原因?
我将尽可能应用您的建议。

非常感谢您的阅读。