This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5749:关于导入工具 sampleInData

Guru**** 664280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1015856/am5749-about-import-tool-sampleindata

器件型号:AM5749

SDK 版本:ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-05.03.00.07

您好,

我对导入配置参数有两个问题:

(1).SampleInData 是否 支持视频输入或  个图像?

(2)如果支持 samplpleInData、如何设置以及如何准备视频和图像?

 有关 Caffe-Jacinto 量化测试的其他问题:

我测试 imagenet_jacintonet11v2_iter_160000.caffemodel 并设置  quantize:true 在 deploy.prototxt 中,保存 pool5的输出,然后删除 quantize:true,再次保存 pool5的输出,

结果是一样的。"量化:真"似乎不起作用。因此、如果 量化:真 有效、输出会发生什么情况?

谢谢、

陈 POCA