This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:DMTimer Timer15精度。

Guru**** 2130660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1015319/tda4vm-dmtimer-timer15-accuracy

器件型号:TDA4VM

大家好、我在主域中的 R5内核上使用了10ms 自动重新加载中断模式中的 timer15。 以下是我的设置:

时钟:19200000

中断:10msec

TLDR/TCRR 寄存器值=(0xFFFFFFFF - 192000 +1)  

当我在更长的时间内观察中断的累积计时并将其与系统时间(Windows 机器)进行比较时、观察到几百毫秒(~600)的差异?

导致此漂移的可能原因是什么? 频率完全可以在时间周期上分频!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们尚未发现与不准确相关的问题。 那么、您能否提供更多信息?

    1、您使用的是哪款 SDK?

    2、您使用的是哪种操作系统? 您是否尝试过使用 BareMetal 代码?

    3、如何注册 ISR? 您能否为中断提供更高的优先级?  

    4、在这个内核上启用了任何其他中断吗?

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    以下是详细信息:

    1.我没有使用 SDK

    2.我正在使用 Mentor RTOS

    ISR 只包含 两个写入操作-清除状态寄存器中的溢出中断标志和一个节拍计数器增量。 定时器在 VIM 中具有最高中断优先级(0)。

    4.系统中没有其它中断。

    我不确定导致此漂移的原因是什么? 定时器持续运行(如自动重新加载溢出模式中配置的那样)、这意味着即使中断正在处理、定时器也不处于等待状态并且正在计数。  

    因此、在某些时间点、我获取到目前为止发生的节拍数(中断)加上当前计时器计数、然后计算时间(将该计数除以频率)。 在这里、我可以看到几百毫秒的漂移在几个小时的时间范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以分享您的定时器寄存器值吗?  

    另外、如何计算/比较当前时间与计时器中断数量? 您从何处获取当前时间? 您是否使用了不同的计时器来获取当前计时器?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时钟:19200000

    中断:10msec

    TLDR/TCRR 寄存器值=(0xFFFFFFFF - 192000 +1)  

    定时器处于带有溢出中断的自动重新加载模式。 这意味着、如果我们有中断服务、计时器会继续计数。 定时器启动后、它将继续计数、直到它停止。

    我使用 python 脚本(timer.pref_counter() API)来测量时间差。 我发送了一个字符的开始/停止序列来指示脚本何时开始计数。 发送1个字符后、I 开始计数中断、在所需的中断数量之后、I 发送停止序列并检查时间差。 我确信 windows+python 不会提供实时计数、但至少它应该在范围内(几毫秒内)、或者它是否比这更坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑基于 pythod 的性能测量。 我真的怀疑计时器是否有任何不准确之处。

    您可以使用不同的机制吗? 假设您是否可以使用 GTC 计时器、在每个 ISR 上获得64位时间戳值并检查两个 ISR 之间的差异? GTC 在 PSDKLA 和 PSDKRA 中以200MHz 运行、因此您可以计算以 uS/ms 为单位的时间。  

    Rgds、

    Brijesh