This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EXEVM:如何设置 ARP 缓存超时周期? [Vision SDK 3.06 ][(TI-Linux)][kernel 4.4.4.84+]

Guru**** 2692745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1015510/tda2exevm-how-to-set-the-arp-cache-timeout-period-vision-sdk-3-06-ti-linux-kernel-4-4-84

器件型号:TDA2EXEVM

如何设置 ARP 缓存超时周期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以检查 arp 命令 查找 gc_interval、gc_st陈旧 条目

    这是一个通用 Linux 模块、如果您有问题、请联系社区。

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    谢谢、问题已经解决。