This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TDA4VM:PSDK QNX 7.2/PSDK QNX 7.3上的 IPC_Test

Guru**** 2539540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1015234/faq-tda4vm-ipc_test-on-psdk-qnx-7-2-psdk-qnx-7-3

器件型号:TDA4VM

PSDK QNX 7.2和 PSDK QNX 7.3是否支持 IPC_TEST?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、PSDK QNX 7.2和 PSDK QNX 7.3均支持 IPC_TEST 测试实用程序。   

    注意:要使 MCU1_0/1作为此 IPC 测试的一部分工作、需要对代码进行修改。 TI 正在研究如何实现这一目标的说明。  

    若要 在 SPL (uboot)、SD 引导环境中构建和安装所需的二进制文件和固件映像、可执行以下步骤:

    1) 1)按照  Processor SDK QNX—Processor SDK QNX (TI.com)中的文档、安装 PSDK QNX 7.2或 PSDK QNX 7.3。

    2) 2)根据安装构建文档、针对 PSDK QNX 运行所有步骤、直到并包括"make SDK"、该软件将为 VISION_APPS 演示、A72 / R5 / C7x / C66x 等构建所有内容   

    3) 3)仅从 PSDK 7.3中的 Vision Apps 文件夹构建时、由于系统内存映射更改 、将使用 VING_BASE_ADDRESS 0xB0000000U。   所有 Vision Apps 固件二进制文件都需要此地址、所有 QNX 二进制文件(即 tiipc-rmgr)也需要此地址。

    如果需要运行 IPC_TEST (IPC_ECHO_TEST)、则必须从 psdkqa/QNX 目录重新构建 A72 QNX 二进制文件、如下所示。  这将确保 使用 VRING_BASE_ADDRESS 0xAA000000U QNX 二进制文件(即 tiipc-rmgr):

    CD /psdkqa/qnx
    使所有 vision_apps_build_flags_mak=0
     

    4)在中 /vision_apps 文件夹运行、 "make QNX_FS_INSTALL_SD"。   

    5) 5)构建并复制到 SD 卡、IPC 使用以下文本文件中的命令测试远程核心映像。

    PSDK QNX 7.2和 PSDK QNX7.3的构建和复制命令

    e2e.ti.com/.../7382.ipc_5F00_test.txt

    引导日志和 IPC 测试日志 PSDK QNX 7.2

    e2e.ti.com/.../psdk_5F00_qnx_5F00_72_5F00_boot_5F00_log_5F00_ipc_5F00_test-.txt

    引导日志和 IPC 测试 日志 PSDK QNX 7.3

    e2e.ti.com/.../psdk_5F00_qnx_5F00_73_5F00_boot_5F00_log_5F00_ipc_5F00_test.txt