This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:了解适用于 Linux SDK 的 EDMA

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1014594/am3358-study-the-edma-for-linux-sdk

器件型号:AM3358

您好!
我的客户正在学习 AM3358 EDMA。
客户希望使用 EDMA 突发传输(4个字) GPMC 数据。 我现在看的是 TRM、在 Linux SDK 上使用 EDMA 非常困难。

请告诉我对学习 EDMA 有用的文档。
(处理器 Wiki 已关闭...)

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM335X

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rei、

    有关 EDMA 和 GPMC 的唯一文档是 TRM。

    在 Linux 中、EDMA 驱动程序在内核 DMA 引擎框架下实现、内核在内核源文件  Documentation/driver-api/dmaengine/上提供了其文档