This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSICE3359:TMDSICE3359

Guru**** 657930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1136963/tmdsice3359-tmdsice3359

器件型号:TMDSICE3359
TMDSICE3359板支持 EtherNet/IP、EtherCAT 和 PROFINET? 它是否还可以验证所有操作? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果有两个 TMDSICE3359板、是否可以实现和验证以太网 IP、PROFINET 和 EtherCAT 的功能?