This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6548:U-Boot 中的 PRU_ICSSG 以太网问题

Guru**** 667810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1133883/am6548-pru_icssg-ethernet-issue-in-u-boot

器件型号:AM6548

e2e.ti.com/.../am6548-how-to-use-pru_icssg-ethernet-in-u-boot

由于之前的相关主题已关闭、我在这里创建了一个新的主题。

是否已开始查看此问题?

我们的客户正在等待更新。

请尽快给我一个答案。 如果您能及时回复、我们将不胜感激。

此致、

Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 支持团队:

    感谢您的支持。 我们的客户正在等待您的更新。

    请尽快给我一个答案。 如果您能及时回复、我们将不胜感激。

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daisuke-San、您好!

    开发团队已接受此问题、但据我所知、他们尚未开始测试。 我将仔细检查他们何时提供修复程序的预期时间范围。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将解锁上一个线程、我们可以继续讨论该线程。

    此致、

    Nick