This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:更改 ATF 的默认加载位置

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1135398/tda4vm-change-default-load-location-for-atf

器件型号:TDA4VM

尊敬的 TI:

相关主题提到"ATF 必须从 MSMC-SRAM 运行"。 这是否也适用于 TDA4器件?

其原因是、将 ATF 放置在 MSMC SRAM 中会占用128KB 的空间(根据 PSDK RTOS 中的 R5链接器文件)。由于 MSMC SRAM 的存储空间仅有限(8MB)、因此我们希望尽可能用于我们的定制应用。

感谢您的帮助和致以最诚挚的问候、

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、
    您是否会帮助您确切地说明您使用哪个器件进行测试?
    最棒的
    -香港

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    感谢您的快速回复。 我使用的是 TDA4VM 处理器。 具体而言、我使用的是此评估板: https://www.ti.com/tool/J721EXSOMXEVM。 我提到的链接器文件也来自相关的 PSDK (https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-J721E )

    很抱歉造成混淆。

    谢谢、此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    文件: arch/arm/mach-k3/Kconfig

    在 U-Boot 复制下具有地址。


    配置 K3_ATF_LOAD_ADDR
    十六进制" ATF 映像的加载地址"
    默认值0x70000000
    帮助
    ATF 映像的加载地址。 该值默认为0x70000000
    如果未在电路板 defconfig 文件中提供。

    您可以尝试更改它吗?

    此致、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerty、

    感谢您的输入。

    最后一点:您能否拒绝或确认" ATF 必须从 MSMC-SRAM 运行"、正如 AM65器件的相关主题中提到的那样?

    谢谢、此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix、

    建议 ATF 从 MSMC SRAM 运行、但也可以从其他地址运行。

    此致、

    基尔西