This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2E:TDA2EGAHQABCRQ1

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1137204/tda2e-tda2egahqabcrq1

器件型号:TDA2E

您好,

  在 vsdk,中 、Utils_setBWLimiters 接口可以设置 GPU 带宽。 是否有这样的接口来设置 PSDK 中的 GPU 带宽?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能不能向我介绍一下您使用的 SDK 版本、以供我们参考?

    您正在寻找限制 GPU 可使用带宽的功能?

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的回复。 SDK 版本为 ti-processor-sdk-linux-Automotive-dra7xx-evm-03_04_00_03。

    是的。 我 正在寻找限制 GPU 可在 PSDK 中使用的带宽的功能。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei、

    您能给我指一下您参考的 PSDK 吗? 我只能看到 PROCESSOR-SDK-VISION 和 PROCESSOR-SDK-RADAR。

    此致、

    埃里克