This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM1808:功耗汇总文件

Guru**** 664280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1135743/am1808-power-consumption-summary-file

器件型号:AM1808

大家好、  

客户希望控制1.2V 和1.8V 电压。 客户可以找到"AM18x Power 电子表格"、但他们想知道具体情况。

1.2V 和1.8V 均为总功率吗? 如果没有、请告知我们每个电压1.2V 和1.8V 的功耗。

此致、NY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NY、  

    感谢您的查询。

    客户可以找到"AM18x Power 电子表格"、但他们想知道具体情况。

    我假设您使用电子表格进行功率计算。

    1.2V 和1.8V 均为总功率吗?

    请详细说明 您的问题。

    如果可能、请附上计算得出的功率估算 表。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您可以找到以下链接以及随附的电源电子表格。  请尽快检查并回答。

    https://processors.wiki.ti.com/index.php/AM18x_Power_Consumption_Summary

    您可以从上面的网站 e2e.ti.com/.../8838.AM18x_5F00_PowerSpreadsheet_5F00_RevD.xls 下载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NY、  

    感谢您的查询。 下面是我问的扩展表。 客户是否计算了功率?

    如果可能、请附上计算得出的功率估算 表。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后、客户询问电子表格中的问题详细信息。  

    1) 1)速度表根据有效白单元中的输入值自动缩放?  

    2) 2)如果客户想要查看 DVDD (1.8V)功耗、 他们可以查看"IO18"列吗?  

    除了上述问题之外、网站还显示了功耗汇总表、总值是否包括1.2V 和1.8V?

    他们希望分别知道1.2V 和1.8V。  

    /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/791/0511.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NY、  

    感谢您的备注。

    让我回顾一下您的意见并进行更新。

    我必须联系设备专家。 请注意、器件专家本周已不在办公室。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NY、

    [引用 userid="214367" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1135743/am1808-power-consumption-summary-file/4217551 #4217551]2)如果客户想查看 DVDD (1.8V)功耗、 他们是否可以查看"IO18"列?  [/报价]

    没错。 IO 功耗分别在 AB 和 AC、IO18和 IO33列中进行了详细说明。  确保在电池 G-4中正确配置 DVDD 电压。  

    [引用 userid="214367" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1135743/am1808-power-consumption-summary-file/4217551 #4217551]1)速度表会按活动白色单元格中的输入值自动缩放?  [/报价]

    没错。 工作表右侧显示了功耗估算输出、列 Q -> AD。

    功耗估算工具的左侧是输入/配置面板。

    左下角有预定义的"基本配置"宏/按钮、请参阅左侧的第472行。 确保为 MS-Excel "启用内容"、单击这些按钮应将输入面板配置为典型用例。 这样、您将看到功率估算工具的不同配置文件、包括输入和输出。

    此致、

    Colin