尊敬的 TI:
我使用的是 PSDK Linux v08.04。 我想在 U-Boot 环境中实施 CRC 校验、以检查加载的 Linux 内核是否有效(我将 Linux 根文件系统(包括引导/映像中的 Linux 内核)加载到 eMMC 分区2)。 为此、我使用以下命令:
=> setenv get_kern_mmc 'load mmc 0:2 ${loadaddr} ${bootdir}/Image'
=> run get_kern_mmc
19411456 bytes read in 112 ms (165.3 MiB/s)
=> crc32 ${loadaddr} ${filesize} 0
crc32 for 82000000 ... 832831ff ==> e49b6f46
=> md 0 1
00000000: 466f9be4 ..oF
=>
在下一步中、我想将计算出的校验和与一些预定义的校验和进行比较、如果它们匹配(在 U-Boot 中使用 itest 命令)、我很乐意引导。 但是、您可以看到、在使用 MD 命令读取实际值时会混合字节序。
您能否提供任何修复或解决方法来解决此问题?
感谢您的帮助和致以最诚挚的问候、
Felix