This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6548:如何设置 wlan0 IP 地址?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1136224/am6548-how-to-set-wlan0-an-ip-address

器件型号:AM6548

尊敬的 TI:

我们在   TI EVM 板上使用 Linux SDK 08.02.00.02。

我们希望测试 WiFi 软件狗、 因此我们启用内核配置 CONFIG_R8188EU 来支持该软件狗。

使用 wpa_cli commad 后、我可以连接到我的电话热点。

但我无法从 wpa_cli status commad 中看到任何 IP 地址。 我无法成功 ping 通 IP。

root@am65xx-evm:/# ifconfig wlan0
wlan0:flags=4163 MTU 1500公制1
inet6 fe80::d237:45ff:fed8:ee69 prefixlen 64范围 ID 0x20
乙醚 d0:37:45:d8:ee:69 txqueuelen 1000 (以太网)
RX 数据包2字节322 (322.0 B)
RX 错误0丢弃0超限0帧0
TX 数据包18字节2980 (2.9 KiB)
TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0

root@am65xx-EVM:/# wpa_cli
wpa_cli v2.9
版权所有(c) 2004-2019、Jouni Malinen 和贡献者

本软件可根据 BSD 许可条款分发。
有关更多详细信息,请参见 README。


所选接口'wlan0'

交互模式

>状态
BSSID=8e:3a:1f:C6:28:6a
频率= 0
SSID=OPPO 查找 X3 Pro
ID=0
mode=station
pairwise 密码=CCMP
Group_cipher = CCMP
key_mgmt=WPA2-PSK
wpa_state=已完成
地址=d0:37:45:d8:ee:69
UUID =0dacc55b-7b50-5988-b384-ad014ac4958e

您能否提供有关如何为 wlan0设置 IP 地址的任何想法?

谢谢。

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 无法在 TI EVM 上支持 WIFI 软件狗。 我建议您尝试联系供应商以获得更多支持。

    我有一个建议是、您应该尝试连接不同的热点或实际的家庭路由器。 由于 ifconfig 命令中没有显示 IPv4地址、因此得出结论、您使用的热点不会向 Dongle +AM65提供 IP 地址。  

    此致、

    Schuyler