This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM437X:PVR:(错误):glReadPixels:无法获取删除的数据

Guru**** 1145030 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1138062/processor-sdk-am437x-pvr-error-glreadpixels-failed-to-get-strided-data

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X
主题中讨论的其他器件:AM4378

环境:

处理器:AM4378

SDK:07.03.00.005

PVR:TI-img-SGX/1.17.4948957

显示格式:EGLFS

我正在实施屏幕捕获功能、使用相关 API (glReadPixels)来获取视频存储器数据、

但返回错误:无法获取带条纹的数据。

我想知道错误的原因、是否不支持 PVR 驱动程序? 或者、我是不是以错误的方式使用它?

几年前我看到过类似的帖子、但从未有人回复过。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/421553/pvr-error-glreadpixels-failed-to-get-strided-data

请,我,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有任何有关如何使用 Glread 像素 API 的示例? 同样、同一 API 适用于不同的 GPU?

    此致、
    Krunal