This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:无法在蒙特雷12.5.1 M1无形窗口中安装 CCStudio

Guru**** 2547330 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1136234/ccstudio-unable-to-install-ccstudio-on-monterey-12-5-1-m1-invisible-window

器件型号:CCStudio

我一直在尝试在 MacOS Monterey 上安装 CCStudio、但遇到了前面几个主题中提到的"不可见安装程序"错误。

我的系统:

我尝试过的内容:

-各种构建、v12.0.0 web 和 offline。 v11.2.0.00007单个文件和按需安装程序。 v10.4.0.00006单个文件和按需安装程序

-浏览安装程序包内容并直接在每个构建上运行/Contents/MacOS/osx-x86_64可执行文件,如 本主题中所述

-在 Rosetta 下运行安装程序

- 使用 Rosetta 下的终端打开 OSX-x86_64可执行文件

所有这些都会导致安装程序在一个不可见窗口中运行。 退出的唯一方法是通过 OPT + CRL + ESC 强制关闭。

有人有办法解决这个问题吗? 我真的很想在我的笔记本电脑上使用 CCStudio!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将此问题升级为工程。 我将在收到任何更新后立即进行传递

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们无法在运行最新蒙特雷版本的 M1机器上重现此问题。

    我仍在等待工程部门的回复。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您检查 Ki、您是否在运行 Monterey 12.6?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有 Mac、但有一位同事尝试将其 M1 Mac 更新为12.6并安装 CCS 12/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚更新到 MacOS 12.6并下载了新的 CCS 12.0.00009安装、很遗憾问题仍然存在。 下面是 MacOS 任务控制的屏幕截图、其中显示了不可见的安装程序窗口(标记为"W")

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的额外信息。 我将把它传递给大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以检查系统临时文件夹中是否有任何 installbuilder*.log 文件? 如果找到任何线程、请将其 zip 并 atch 添加到此线程。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ki,我找不到任何安装程序生成日志文件或在 var/log/install.log 中记录到 install.log 的任何文件,但是当我启动安装程序时,此错误会打印到系统控制台:

    SLWindowContextCreate:无法创建窗口上下文委托。
    SLWindowContextCreate:无法创建窗口上下文委托。
    CGContextSaveGState:无效上下文0x0。 如果要查看回扫、请设置 CG_Context_show_backtrace 环境变量。
    CONCGextResetCTM:无效上下文0x0。 如果要查看回扫、请设置 CG_Context_show_backtrace 环境变量。
    CGContextResetClip:无效上下文0x0。 如果要查看回扫、请设置 CG_Context_show_backtrace 环境变量。
    CGContextTranslateCTM:无效上下文0x0。 如果要查看回扫、请设置 CG_Context_show_backtrace 环境变量。
    CONCGextScaleCTM:无效上下文0x0。 如果要查看回扫、请设置 CG_Context_show_backtrace 环境变量。
    CGContextSaveGState:无效上下文0x0。 如果要查看回扫、请设置 CG_Context_show_backtrace 环境变量。
    剪辑:无效上下文0x0。 如果要查看回扫、请设置 CG_Context_show_backtrace 环境变量。
    CGContextRestoreGState:无效上下文0x0。 如果要查看回扫、请设置 CG_Context_show_backtrace 环境变量。
    CGContextRestoreGState:无效上下文0x0。 如果要查看回扫、请设置 CG_Context_show_backtrace 环境变量。
    CGContextSynchronize:无效的上下文0x0。 如果要查看回扫、请设置 CG_Context_show_backtrace 环境变量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否尝试 运行:

    打开 ccs_setup_12.0.00009.app --args-syncdebugtrace /tmp/debug.txt  

    如果 是、希望 在/tmp/debug.txt.中生成一个日志、请提供该日志。

    是否还可以尝试使用--mode unattended 参数从命令行安装?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_installer-cli.html