This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721E:J721EXSKG01EVM

Guru**** 2820365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1129902/processor-sdk-j721e-j721exskg01evm

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721E

大家好、当我在边缘 AI 视觉系统开发板的入门套件上调试 CPsw9端口功能时。 电路板通电后、内核不会自动加载/lib/firmware/ethfw/ app_ remotesmigcfg_ server_Strip .xer5f 文件,因此 eth1不存在于系统中。在故障排除后、发现 K3-j721e-sk.dts. U2中的 MAIN_ r5fss0_ Core0强制加载 pdk_/ipc 测试文件 pdb_ release.xf_ 因此我更改为加载 ethfw / app_ remotesgovcfg_ server_Strip。xer5f 文件、但它会导致系统中出现 Oops、并且 eth1不能是 generatede2e.ti.com/.../mac_5F00_to_5F00_mac_5F00_memory_5F00_crash.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [7.174893] CAN 器件驱动程序接口
    [7.329538] img_enc 4200000.video-encoder:vxe_enc_probe:使用堆1进行内部 alloc
    [7.372662] img_dec 4300000.video-decoder:decoder registered as /dev/video0
    [7.395491] img_enc 42000.video-encoder:registered as /dev/video1
    [7.430093] K3-DSP-rproc 4d80800000.DSP:分配的保留存储器节点 VISION-APS-C66-DMA 存储器@a9000000
    [7.516807] K3-DSP-rproc 4d80800000.DSP:将 DSP 配置为仅 IPC 模式
    [7.525540][DRM]为次要0上的4a00000.dss 初始化了 tids 1.0.0 20180215
    [7.535673] tids 4a00000.dss:[DRM]找不到任何 CRTC 或大小
    [7.542168] PVR_K:184:从硬件设备寄存器中读取 BVNC 22.104.208.318
    [7.556660] PVR_K:184:在 BVNC 22.104.208.318中注册的 RGX 设备
    [7.563445] remoteproc remoteproc0:提供4d80800000.dsp
    [7.576653] remoteproc remoteproc0:连接到4d80800000.dsp
    [7.582995][DRM]为次要版本1上的4e20000000 .GPU 初始化 PVR 1.13.5776728 20170530
    [7.644719] remoteproc remoteproc0:不支持的资源65538
    [7.714155] K3-DSP-rproc 4d80800000.DSP:在仅 IPC 模式下初始化 DSP
    [7.762563]平台41000000.r5f:R5F 内核可能已由不同的主机加电、已编程状态(0)!=实际状态(1)
    [ 7.816675] remoteproc0#vdev0buffer:分配的保留存储器节点 VISION-APS-C66-DMA-memory@a9000000
    [7.831316]平台41000000.r5f:将 R5F 配置为仅 IPC 模式
    [7.838413] virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态
    [7.849604] remoteproc0#vdev0buffer:registered virtio0 (类型7)
    [ 7.856731]平台41000000.r5f:分配的保留存储器节点 VISION-APS-r5f-dma-memory@a0000000
    [7.918738] remoteproc remoteproc1:41000000.r5f 现已推出
    [7.939606] removeproc remoteproc1:连接到41000000.r5f
    [7.945994] platform 41000000.r5f:R5F 内核已初始化为仅 IPC 模式
    [7.965221] remoteproc remoteproc0:远程处理器4d80800000.dsp 现已连接
    [7.980758] remoteproc1#vdev0buffer:分配的保留存储器节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a0000000
    [8.000858] K3-DSP-rproc 4d81800000.DSP:分配的保留存储器节点 VISION-APS-C66-DMA 存储器@a8000000
    [8.061488] virtio_rpmsg_bus virtio1:rpmsg 主机处于联机状态
    [8.071159] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 ti.ipc4.乒 乓 addr 0xd
    [8.080832] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xe
    [8.098334] K3-DSP-rproc 4d81800000.DSP:将 DSP 配置为仅 IPC 模式
    [8.125851] remoteproc1#vdev0buffer:registered virtio1 (类型7)
    [8.141503] remoteproc remoteproc2:4d81800000。DSP 可用
    [8.164491] remoteproc remoteproc1:远程处理器41000000.r5f 现已连接
    [8.192950] remoteproc remoteproc2:连接到4d81800000
    [8.255363]平台5c00000。r5f:为仅 IPC 模式配置了 R5F
    [8.267054]无法在虚拟地址 ff80000b1ea56c 处理内核分页请求
    [8.33589]平台5c00000。r5f:分配的保留存储器节点 VISION-APS-r5f-dma-memory@a2000000
    [8.364626]内存中止信息:
    [8.367412] ESR = 0x96000007
    [8.398347] EC = 0x25:DABT (电流 EL)、IL = 32位
    [8.42392] remoteproc remoteproc3:5c00000。r5f 可用
    [8.454436]设置= 0、FNV = 0
    [8.470299] remoteproc remoteproc3:连接到5c00000。r5f
    [8.489212] EA = 0、S1PTW = 0
    [8.492345]数据中止信息:
    [8.4926]平台5c00000。r5f:R5F 内核在仅 IPC 模式下初始化
    [8.524892] remoteproc3#vdev0buffer:分配的保留存储器节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a2000000
    [8.529604] ISV = 0、ISS = 0x00000007
    [8.559664] CM = 0、WNR = 0
    [8.572627] swapper pgtable:64K 页、48位 vas、pgdp=000082f40000
    [8.578062] virtio_rpmsg_bus virtio2:rpmsg 主机处于联机状态
    [8.596570][ff80000b1ea56c] PgD=00000008ff0003、p4d=00000008ff0003、pud=00000008ff0003、PMD=00000008ff0003、PTE=00000000000000000000000000000000
    [8.629232] remoteproc3#vdev0buffer:registered virtio2 (类型7)
    [8.633776]内部错误:Oops:96000007 [#1]抢占 SMP
    [8.64087]链接的模块:TI_K3_R5_remoteproc (+) sa2ul pvrsrvkm (O) cdns_mhdp8546 pruss SHA512_generic authti_k3_dsp_enc remoteproc (+) rpti_contimsg_bul_bevi video_budpvideo_dec video_video2 video_dec video_dec_dec_dec_dec_dec_dec_dec_dc video_video2 video_dec_dec_dec_dec_dec_dec_dec_dec_dec_dec_dec_dec_dec_dec_dec_dec_dec_dec_de2_dec_dec_dec_drg_video_video2 video_video_dec_dec_dec_dec_dec_dec_dec_drg_
    [8.653380] remoteproc remoteproc3:远程处理器5c00000。r5f 现已连接
    [8.676640] CPU:0 PID:182 Comm:systemd-udevd 被污染:G O 5.10.100-g7a7a3af903 #6
    [8.676643]硬件名称:德州仪器(TI) J721E SK (DT)
    [8.676646]状态:00000005 (nzcv daif -PAN -UAO -TCO BTYPE=-)
    [8.676656] PC:rproc_handle_resources.constprop.0+0x94/0x168
    [8.676665] LR:rproc_boot+0x334/0x670
    [8.714133] sp:ff80001378f7d0
    [8.717434] X29:ff80001378f7d0 x28:ff8000113067f8
    [8.722730] X27:ff00087ff2a260 x26:ffffffffffed1ea56c
    [8.728027] x25:ff80001e000000 x24:ff800010e25cb8
    [8.733323] x23:ff000826927838 x22:0000000000000000
    [8.738618] x21:ff80001123e210 x20:ff000826927800
    [8.743914] x19:000000000000 x18:0000000000000000
    [8.749210] X17:000000000000 x16:0000000000000000
    [8.754506] x15:00002e37ffffd1c8 x14:fcf8b758876ab7f0
    [8.759803] X13:cffc5effa91cdb6f x12:dcfbdffcff00fc98
    [8.765101] x11:a7ee88f4e34aba8e x10:ac7593b52cffc857
    [8.770397] x9:9ff7f04d95e9ea9 x8:b9b96c5cabbeecaa
    [8.775693] x7:8e646ef9967f7cbf x6:ff000825d14c00
    [8.780990] x5:0000000000000000 x4:0000000000000000
    [8.786288] x3:000012e15b90 x2:0000ed1ea56c
    [8.791585] x1:ff80000b1ea570 x0:ff80001e000000
    [8.796983]呼叫追踪:
    [8.799325] rproc_handle_resources.constprop.0+0x94/0x168
    [8.804800] rproc_boot+0x334/0x670
    [8.808275] rproc_add+0x88/0x158
    [8.811585] k3_DSP_rproc_prob+0x710/0x850 [ti_K3_DSP_remoteproc]
    [8.817750] platform_drv_probe +0x54/0xa8
    [8.821745]真的_probe +0xec/0x3e0
    [8.825308] driver_probe_device+0x58/0xb8
    [8.829389] DEVICE_DRIVER_ATE_0x74/0x80
    [8.833556]_DRIVER_ATE_0x58/0xe0
    [8.837291] BUS_TO_EASE_DEV_0x70/0xc0
    [8.841112] driver_attach+0x24/0x30
    [8.844672] BUS_ADD_DRIVER+0x14c/0x1f0
    [8.848493] DRIVER_REGISTER+0x64/0x120
    [8.852315]__platform_driver_register+0x48/0x58
    [8.857004] K3_DSP_rproc_driver_init+0x20/0x10000 [ti_K3_DSP_remoteproc]
    [8.863775] do_one _initcall+0x54/0x1b8
    [8.8756799] DO_INIT_MODULE+0x54/0x208
    [8.871335] load_module+0x1f28/0x24c8
    [8.875070]__do_sys_finIT_MODULE_0xb8/0xf8
    [8.879326]__ARM64_SYS_FINIT_MODULE_0x20/0x30
    [8.883843] el0_Svc_common.constprop.0+0x78/0x1c8
    [8.888619] do_el0_Svc+0x24/0x90
    [8.891922] el0_Svc+0x14/0x20
    [8.894964] el0_SYNC_handler+b0/2b8
    [8.898786] el0_SYNC+0x180/0x1c0
    [8.902092]代码:128002b3 91320021 97ffeb27 1400002e (b87a6b20)
    [8.908168]--[结束跟踪 c4757c509c0ce94d ]-->
    [8.913096]平台5d00000。r5f:为仅 IPC 模式配置了 R5F
    [8.944731]平台5d00000。r5f:分配的保留存储器节点 VISION-APS-r5f-dma-memory@a4000000
    [8.978595] removeproc remoteproc4:5d00000.r5f 可用
    [9.001122] remoteproc remoteproc4:连接到5d00000。r5f
    [9.02727275]平台5d00000。r5f:R5F 内核在仅 IPC 模式下初始化
    [9.061957] m_CAN_platform 40528000.can: m_CAN 器件已注册(IRQ=20、version=32)
    [9.076984] m_CAN_platform 2701000.can: m_CAN 设备已注册(IRQ=42、版本=32)
    [9.089501] m_CAN_platform 2751000.can: m_CAN 器件已注册(IRQ=44、版本=32)
    [9.103221] m_CAN_platform 2791000.can: m_CAN 设备已注册(IRQ=46、version=32)
    [9.141853] remoteproc4#vdev0buffer:分配的保留存储器节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a4000000
    [9.151801] virtio_rpmsg_bus virtio3:rpmsg 主机处于联机状态
    [9.157954] remoteproc4#vdev0buffer:registered virtio3 (类型7)
    [9.164321] remoteproc remoteproc4:远程处理器5d00000。r5f 现已连接
    [9.173947]平台5e00000。r5f:为仅 IPC 模式配置了 R5F
    [9.181709]平台5e00000。r5f:分配的保留存储器节点 VISION-APS-r5f-dma-memory@a6000000
    [9.245249] remoteproc remoteproc5:5e00000。r5f 可用
    [9.300027] remoteproc remoteproc5:连接到5e00000。r5f
    [9.404748]平台5e00000。r5f:R5F 内核在仅 IPC 模式下初始化
    [确定]已创建片 system-systemd\x2dfsck.slice。
    [9.445309] remoteproc5#vdev0buffer:分配的保留存储器节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a6000000
    [9.56989] virtio_rpmsg_bus virtio4:rpmsg 主机处于联机状态
    [9.577542] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 ti.ipc4.乒 乓 addr 0xd
    [9.586936] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xe
    [9.63236] remoteproc5#vdev0buffer:registered virtio4 (类型7)
    [9.708632] remoteproc remoteproc5:远程处理器5e00000。r5f 现已连接
    [9.804052] random: crng init done.(随机:完成 crng 初始化。
    [9.807458]随机:7个 urandom warning (s) missed due to rateliming
    [9.814343]平台5f00000。r5f:针对仅 IPC 模式配置了 R5F
    [9.822243]平台5f00000。r5f:分配的保留存储器节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a7000000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是哪个 SDK 版本?

    这可能是因为 ethfw 所需的某些资源未在设备树文件中声明。 您应该匹配"main_r5fss0_core0"使用的所有存储器区域、我在"main_r5fs0_core0_shared_memory_queue_region"和"main_r5fs0_core0_shared_memory_bufpool_region"中找到了更改。

    您还需要 K3-j721e-common-proc-board.dts 中使用的"cpsw9g_virt_mac"和"cpsw9g_virt_macone"、以使远程客户端适用于 ethfw。

    您应该能够通过执行这些更改来加载固件。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 08_02_00版本,、但电路板为 TDA4 SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mingwang、您好!

    您能否尝试一下我建议的更改并告诉我结果。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后我在  K3-j721e-SK.dts 文件,中添加"cpsw9g_virt_mac"和"cpsw9g_virt_maconly "并 删除以下信息、然后不会发生崩溃、但 cpsw9函数仍然不可用。我在 uboot stage_0-FW,cpsw9文件中手动加载 J7-main-r5f0、但不会自动加载 cpsw71  

    [7.390016] img_enc 4200000.video-encoder:vxe_enc_probe:使用堆1进行内部 alloc
    [7.411328] img_dec 4300000。视频解码器:注册为/dev/video0的解码器
    [7.476157] K3-DSP-rproc 4d80800000.DSP:分配的保留存储器节点 C66-dma-memory@a7000000
    [7.486612] img_enc 42000.video-encoder:registered as /dev/video1
    [7.515113] K3-DSP-rproc 4d80800000.dsp:为 Remoteproc 模式配置了 DSP
    [7.529234][DRM]为次要0上的4a00000.dss 初始化了 tids 1.0.0 20180215
    [7.536456] tids 4a00000.dss:[DRM]找不到任何 CRTC 或大小
    [7.543945] K3-DSP-rproc 4d80800000.dsp:器件的本地复位无效
    [7.554484] remoteproc remoteproc0:4d80800000.dsp 可用
    [7.567556] PVR_K:176:从硬件设备寄存器中读取 BVNC 22.104.208.318
    [7.587747] PVR_K:176:在 BVNC 22.104.208.318中注册的 RGX 设备
    [ 7.600826] K3-DSP-rproc 4d81800000。DSP:分配的保留存储器节点 C66-DMA 存储器@a6000000
    [7.610163] remoteproc remoteproc0:为4d80800000.dsp 加电
    [7.616001] remoteproc remoteproc0:引导 FW 映像 J7-C66_0-FW、大小为144692
    [7.636765] K3-DSP-rproc 4d81800000.DSP:为 Remoteproc 模式配置了 DSP
    [7.637881] K3-DSP-rproc 4d80800000.dsp:使用引导地址= 0xa6200400引导 DSP 内核
    [7.654285] remoteproc0#vdev0buffer:分配的保留存储器节点 C66-dma-memory@a7000000
    [7.656278][DRM]为次要版本1上的4e20000000 .GPU 初始化 PVR 1.13.5776728 20170530
    [7.662967] virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态
    [7.677613] remoteproc0#vdev0buffer:registered virtio0 (类型7)
    [7.683726] remoteproc remoteproc0:远程处理器4d80800000.dsp 现已启动
    [7.690906] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 ti.ipc4.乒 乓 addr 0xd
    [7.698523] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xe
    [7.756207] K3-DSP-rproc 4d81800000:器件的本地复位无效
    [7.776075] remoteproc remoteproc1:提供4d81800000。dsp
    [7.790148] platform 41000000.r5f:R5F 内核可能已由不同的主机加电、已编程状态(0)!=实际状态(1)
    [7.803503] K3-DSP-rproc 64800000。DSP:分配的保留存储器节点 C71-DMA-MEMORY@a8000000
    [7.817818] Remoteproc Remoteproc 1:为4d81800000 DSP 加电
    [7.823659] remoteproc remoteproc1:引导 FW 映像 J7-C66_1-FW、大小为144692
    [7.836520] K3-DSP-rproc 4d81800000。dsp:使用引导地址= 0xa7200400引导 DSP 内核
    [7.846766] remoteproc1#vdev0buffer:分配的保留存储器节点 C66-dma-memory@a6000000
    [7.856199] virtio_rpmsg_bus virtio1:rpmsg 主机处于联机状态
    [7.861732] remoteproc1#vdev0buffer:registered virtio1 (类型7)
    [7.871869] remoteproc remoteproc1:远程处理器4d81800000。DSP 现已启动
    [7.879345] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 ti.ipc4.乒 乓 addr 0xd
    [7.887464] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xe
    [7.913681] K3-DSP-rproc 64800000。dsp:为 Remoteproc 模式配置了 DSP
    [7.921200]平台41000000.r5f:为仅 IPC 模式配置了 R5F
    [7.927823] remoteproc remoteproc3:提供64800000.dsp
    [ 7.934591]平台41000000.r5f:分配的保留存储器节点 r5f-dma-memory@a0000000
    [7.946180] remoteproc remoteproc2:41000000.r5f 现已推出
    [7.957580] remoteproc remoteproc2:连接到41000000.r5f
    [7.963563]平台41000000.r5f:R5F 内核在仅 IPC 模式下初始化
    [7.977638] remoteproc2#vdev0buffer:分配的保留存储器节点 r5f-dma-memory@a0000000
    [8.001324] virtio_rpmsg_bus virtio2:rpmsg 主机处于联机状态
    [8.007531] remoteproc2#vdev0buffer:registered virtio2 (类型7)
    [8.017975] virtio_rpmsg_bus virtio2:创建通道 ti.ipc4.乒 乓 addr 0xd
    [8.090799] remoteproc remoteproc2:远程处理器41000000.r5f 现已连接
    [8.205244] remoteproc remoteproc3:为64800000.dsp 加电
    [8.210931] remoteproc remoteproc3:引导 FW 映像 J7-C71_0-FW、大小为10489000
    [8.222486] remoteproc remoteproc3:不支持的资源65538
    [8.230414] K3-DSP-rproc 64800000:使用引导地址= 0xa8e00000引导 DSP 内核
    [8.242549] remoteproc3#vdev0buffer:分配的保留存储器节点 C71-dma-memory@a8000000
    [8.253440] virtio_rpmsg_bus virtio3:rpmsg 主机处于联机状态
    [8.260302] remoteproc3#vdev0buffer:registered virtio3 (类型7)
    [8.269172] remoteproc remoteproc3:远程处理器64800000。DSP 现已启动
    [8.276297] virtio_rpmsg_bus virtio3:创建通道 ti.ipc4.乒 乓 addr 0xd
    [8.287898] virtio_rpmsg_bus virtio3:创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xe
    [8.295066] virtio_rpmsg_bus virtio2:创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xe
    [8.312211]平台5c00000。r5f:为仅 IPC 模式配置了 R5F
    [8.362548]平台5c00000。r5f:分配的保留存储器节点 r5f-dma-memory@a2000000
    [8.4544556] remoteproc remoteproc4:5c00000。r5f 可用
    [8.513938] m_CAN_platform 40528000.can: m_CAN 器件已注册(IRQ=20、version=32)
    [8.526728] m_CAN_platform 2701000.can: m_CAN 器件已注册(IRQ=42、版本=32)
    [8.539940] remoteproc remoteproc4:连接到5c00000。r5f
    [8.548405] m_CAN_platform 2751000.can: m_CAN 器件已注册(IRQ=44、version=32)
    [8.561916] m_CAN_platform 2791000.can: m_CAN 设备已注册(IRQ=46、version=32)
    [8.689294] platform 5c00000。r5f:R5F 内核初始化为仅 IPC 模式
    [8.835890] remoteproc4#vdev0buffer:分配的保留存储器节点 r5f-dma-memory@a2000000
    [8.995000] virtio_rpmsg_bus virtio4:rpmsg 主机处于联机状态
    [9.086052] remoteproc4#vdev0buffer:registered virtio4 (类型7)
    [9.182733] remoteproc remoteproc4:远程处理器5c00000。r5f 现已连接
    [9.292557] platform 5d00000.r5f:针对 Remoteproc 模式配置了 R5F
    [9.307893] random: crng init done.(随机:完成 crng 初始化。
    [9.311290]随机:由于差速限制、7个 urandom 警告缺失
    [确定]已开始加载/保存随机种子。
    [9.409083]平台5d00000。r5f:分配的保留存储器节点 r5f-dma-memory@a3000000
    [9.494005] removeproc remoteproc5:5d00000.r5f 可用
    [9.524632] remoteproc remoteproc5:加电5d00000。r5f
    [9.530295] removeproc remoteproc5:引导 FW 映像 J7-main-r5f0_1-FW,大小为98444
    [9.539425]平台5e00000.r5f:为 Remoteproc 模式配置了 R5F
    [9.548756] remoteproc5#vdev0buffer:分配的保留存储器节点 r5f-dma-memory@a3000000
    [9.558501] virtio_rpmsg_bus virtio5:rpmsg 主机处于联机状态
    [9.566343] remoteproc5#vdev0buffer:registered virtio5 (类型7)
    [9.572484] remoteproc remoteproc5:远程处理器5d00000。r5f 现已启动
    [9.573969]平台5e00000。r5f:分配的保留存储器节点 r5f-dma-memory@a4000000
    [9.584301] virtio_rpmsg_bus virtio5:创建通道 ti.ipc4.乒 乓 addr 0xd
    [9.597812] remoteproc remoteproc6:5e00000。r5f 可用
    [9.607171] remoteproc remoteproc6:为5e00000 r5f 加电
    [9.612810] remoteproc remoteproc6:引导 FW 映像 J7-main-r5F1_0-FW、大小为98444
    [9.622313]平台5f00000.r5f:为 Remoteproc 模式配置了 R5F
    [9.623585] remoteproc6#vdev0buffer:分配的保留存储器节点 r5f-dma-memory@a4000000
    [9.638344] virtio_rpmsg_bus virtio6:rpmsg 主机处于联机状态
    [9.645679] remoteproc6#vdev0buffer:registered virtio6 (类型7)
    [9.652733]平台5f00000。r5f:分配的保留存储器节点 r5f-dma-memory@a5000000
    [9.653397] remoteproc remoteproc6:远程处理器5e00000.r5f 现已启动
    [9.668514] virtio_rpmsg_bus virtio6:创建通道 ti.ipc4.乒 乓 addr 0xd
    [9.676450] remoteproc remoteproc 7:5f00000。r5f 可用
    [9.689320] remoteproc remoteproc 7:加电5f00000。r5f
    [9.695010] remoteproc remoteproc7:引导 FW 映像 J7-main-r5F1_1-FW、大小为98444
    [9.708455] remoteproc7#vdev0buffer:分配的保留存储器节点 r5f-dma-memory@a5000000
    [9.719771] virtio_rpmsg_bus virtio7:rpmsg 主机处于联机状态
    [9.725328] remoteproc7#vdev0buffer:注册的 virtio7 (类型7)
    [9.733805] Remoteproc Remoteproc 7:远程处理器5f00000.r5f 现已启动
    [9.741195] virtio_rpmsg_bus virtio7:创建通道 ti.ipc4.乒 乓 addr 0xd
    [9.797848] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [9.811395] CDNS-csi2rx:4504000.CSI-bridge 的探测器失败,错误-22
    [9.818420] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [9.830617] remoteproc remoteproc 8:b034000.pru 可用
    [9.836544] CDNS-csi2rx:45140.CSI-bridge 的探测器失败,错误-22
    [9.859955] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [9.925975] remoteproc remoteproc9:提供 b004000.RTU
    [9.943638] omap_rng 4e10010.rng:随机数生成器版本 241b34c
    [9.948582] remoteproc remoteproc10:b00a000.txpru 可用
    [9.963064] remoteproc remoteproc11:b038000.pru 可用
    [9.96969643] remoteproc remoteproc12:提供 b006000.RTU
    [9.978181] remoteproc remoteproc13:b00c000.txpru 可用
    [9.984951] remoteproc remoteproc14:b1340.PRU 可用
    [9.991945] remoteproc remoteproc15:提供 b104000.RTU
    [9.999820] remoteproc remoteproc16:b10a000.txpru 可用
    [10.007208] removeproc remoteproc17:b1380.PRU 可用
    [10.013936] removeproc remoteproc18:b1060.RTU 可用
    [10.021074] remoteproc remoteproc19:b10c000.txpru 可用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mingwang、您好!

    您是否在 Ethfw UART 输出上看到任何日志? 在默认 EVM 上、这是主 UART 的实例2 (0索引)。

    您还可以通过从 Linux 命令提示符下运行"cat /sys/kernel/debug/remoteproc/remoteproc /trace0"来查看此日志。

    请与我分享这些日志。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanmay

      我可以看到该 UART 中的日志、我认为 ethfw firwmare 可能无法运行 correctlye2e.ti.com/.../5670.trace.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../uart-log.txt

    在 uboot 中将 Ifin 配置为主 R5内核  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的当前板是 TDA4 SK、而不是 EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mingwang、您好!

    您能否在此处共享设备树文件?

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    oke2e.ti.com/.../k3_2D00_j721e_2D00_sk.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mingwang、您好!

    您能否手动将 ethfw 链接到您正在使用的文件系统中的固件。 如果您使用的是 SD 卡、则可以在 Linux 计算机中插入 SD 卡后运行以下命令。

    1. sudo rm /media/$USER/rootfs/lib/firmware/j7200-main-r5f0_0-fw

    2. sudo ln -s /lib/firmware/ethfw/app_remoteswitchcfg_server_strip.xer5f /media/tanmay/rootfs/lib/firmware/j7200-main-r5f0_0-fw

    因此、目前、ethfw 二进制文件未加载到主 R5中。 因此、我们将把 ethfw 二进制文件链接到要加载的固件。 这将解决该问题。 尝试一下、让我知道状态。

    此致、
    Tanmay