This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSICE3359:Pp 中的 Ping 延迟

Guru**** 661510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1137817/tmdsice3359-ping-delay-in-prp

器件型号:TMDSICE3359

尊敬的香榭丽舍

当客户在 TI-RTOS SDK6.3.0的 prp 示例上执行 ping 操作时、他们发现延迟低于1ms (最大 时间13ms)。

他们使用了 TI-RTOS SDK6.3.0中包含的基本 prp 示例、但未进行任何修改。

请告诉我应该检查哪些内容吗?

它们在以下配置中使用了32字节传输。

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SI、

    您的客户使用哪一个具体示例?

    谢谢、

    _________