您好!
我在 Ubuntu 22.04中构建 u-boot 和内核时遇到问题。
当我运行 ARM-OE-Linux-gnueabi-gcc 时、我收到错误"error while loading shared libraries:libm.so.6:Cannot open shared object file:no such file or directory (加载共享库时出错:libm.so.6:无法打开共享目标文件:无此类文件或目录
如果我使用环境"export LD_LIBRARY_PATH="/home/.......直接放置库路径 /ti-processor-sdk-linux-omapl138-lcdk-06.03.00.106/linux-devkit/sysroots/x86_64-Arago-linux/lib"我获得了"version `glibc_2.34' not found (make 要求)"
Build-Essential libncurses5-dev 和其他32位库已安装。
有什么建议吗?