This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PROCESSOR-SDK-AM64X:AM64x/AM243x SR 2.0器件类型转换

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1158018/faq-processor-sdk-am64x-am64x-am243x-sr-2-0-device-type-transition

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X
主题中讨论的其他器件:SK-AM64

如果您在使用处理器或 MCU+ SDK v8.4启动基于 AM64x 或 AM243x 的电路板时遇到问题、请参阅以下信息。

概述

随着 AM64x/AM243x 产品系列的芯片版本2.0 (SR 2.0)的量产发布、默认器件类型从通用(GP)更改为高安全性-现场安全(HS-FS)。 HS-FS 器件允许客户在开发流程中需要时启用安全性(例如、安全启动)。 这一变化更好地为基于 AM64x/AM243x 的设计做好了准备、以便在连接设备、不断增长的威胁和开发标准的世界中轻松实现安全性。 预生产的 SR 1.0器件很可能是 GP 器件。 因此、开发中的现有 SR 1.0设计将需要更改为 SR 2.0材料才能实现批量生产。 本指南提供了此过程的简短概述和指向其他信息的指针。 有关 SR 1.0和 SR 2.0之间差异的更多信息、请参阅 AM64x/AM243x 处理器器件版本1.0、2.0

SR 1.0 GP 器件和 SR 2.0 HS-FS 器件需要使用 AM64x/AM243x 软件包(软件开发套件)中提供的不同系统固件软件组件构建。 为 SR 1.0 GP 器件构建的软件不会在 SR 2.0 HS-FS 器件上引导。 8.4版 AM64x 软件开发套件(SDK)AM243x MCU+ SDK 中添加了对 SR 2.0 HS-FS 器件的支持。 借助2022年9月底发布的此版本、可以为这两种类型的器件构建系统固件。 鉴于其预生产性质、对 SR 1.0 GP 器件的支持将随时间推移而取消、并且 SR 2.0 HS-FS 器件将是未来唯一支持的器件。

从 v8.4开始、SDK 为 TI 评估模块(EVM)和入门套件(SK)提供板级二进制文件、并能够为 TI 板或定制板上的定制构建提供适当的器件类型支持。 如果不进行少量修改、此 SDK 提供的默认映像将无法在 SR 1.0器件上引导。 如果希望评估 SR 2.0和 HS-FS、则需要从 SDK 的早期版本迁移到此新版本或更高版本。 凭借对这两种器件类型的支持、可以在 SR 1.0 GP 器件上继续进行评估、并且只需进行极小的改动即可准备好切换到生产 SR 2.0 HS-FS 器件。 适用于 Linux 的 Processor SDK 迁移指南AM64x MCU+ SDK 迁移指南AM243x MCU+ SDK 迁移指南中详细介绍了这些更改

如何确定器件版本  

由于有必要了解正在为其构建软件的器件的芯片修订版本、以下信息可帮助确定目标板或器件的修订版本号。 概括而言,器件的可订购器件型号(OPN)从‘A’更改为‘B’,这反映在器件顶部的器件标识上。 ‘1.0器件在器件型号的开头还包含了一个‘X’。 例如、标有 XAM6442A 的器件为 SR 1.0、标有 AM6442B 的器件为 SR 2.0。 下面提供了更多信息。

TI 评估模块  

与器件一样、评估模块(EVM 和入门套件(SKs))的 OPN 也在发生变化、以反映 SR 2.0的变化。 ‘SR 1.0至 SR 2.0,AM64x 评估模块的 OPN 正在从 AM64GPEVM 更改为 AM64EVM (请注意“GP”已删除)。 入门套件(SK) OPN 正在从 SK-AM64更改为 SK-AM64B。 OPN 印在电路板的顶部,‘OPN’丝印旁有白色标签和黑色文本。 如果电路板上的 OPN 不可用、可使用下面的器件编号信息来标识器件类型。

器件命名规则和器件符号  

如上所示、OPN 从 SR 1.0更改为 SR 2.0、此更改也将反映在器件顶部的器件编号法上。 对于定制电路板、此标记将是识别电路板上器件的芯片修订版本的最可靠方法。 有关器件符号的更多信息、请参阅 AM64x Sitara 处理器数据表AM243x Sitara 微控制器数据表

作为参考、下面是 SR 1.0器件的示例器件符号:

--------------- + \T/= TI 标识                                   
|                  | Sitara =市场标识符                          
|\T/     Sitara  |                                                         
|                  |                                                         
| XAM6442A         | XAM6442A =器件型号(左对齐)                       
| SFGGAALV         | SFGGAALV =添加标记(左)                     
| YMPLLLS          |                                                         
| YYY    @ G1    |  YM =年月生产日期代码                      
|                  |   P = SCK 的次级站点代码               
| O                | LLL =汇编批次代码                         
-------------------------------------------------------- +   S = SCK 的主站点代码                 
  O -引脚1           YYY =器件标识符                         
               (标记)@= 1个字符的承印物标识符          
                                  S -半导体                               
                                  D - DAEDUCK                                                                         

                       G1 = ECAT;必须用表示             
一个实心下划线   

需要注意的一些事项:

  • 保留零件号的理由
  • 器件型号以‘X’开头
  • 器件型号以‘A’结尾

下面是 SR 2.0器件的示例器件符号:

--------------- + \T/= TI 标识                                    
|                  | Sitara =市场标识符
|\T/     Sitara  |                                                         
|    AM6442B      | AM6442B =器件型号(居中)            
|    SEFHAALV     | SEFHAALV =添加标记(居中)            
|    YMPLLLS      |                                                         
| YYY      G1    |  YM =年月生产日期代码                       
|                  |   P = SCK 的次级站点代码                
|                  | LLL =汇编批次代码                          
| O                |   S = SCK 的主站点代码                  
-------------------------------------------------------- + YYY =器件标识符                          
  O -引脚1            G1 = ECAT;必须用表示              
    (标记)                     实心下划线            

需要注意的一些事项:

  • 零件号的中心对齐
  • 器件型号以‘AM’开头
  • 器件型号以‘B’结尾

通过软件确定器件类型

还可以使用软件确定器件类型并从控制台 UART 端口输出。 AM64x 处理器 SDK 安全文档中介绍了这些步骤

其他资源:

适用于 Linux 的 Processor SDK 迁移指南

AM64x MCU+ SDK 迁移指南

AM243x MCU+ SDK 迁移指南

AM64x SR 2.0入门套件(SK)

AM64x SR 2.0评估模块(EVM)

AM64x/AM243x 处理器器件版本1.0、2.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如有任何其他问题、请在 e2e 论坛中搜索、如果您的问题未得到解决、请创建新主题帖。