This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCO & Amp 上的问题;Aso

Guru**** 2656675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1159129/a-question-on-the-cco-aso

尊敬的 TI 专家:

检查后、我们对 CCO & Aso 有疑问、正如2020年之后提到的文档、CCO 应为 CHN 而非 TWN、Aso 应为 SCK 而非 AMP、以黄色突出显示。

它是正常的、并且两个 aVL 是正常的吗?

Thx

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user5934193、

     E2E 用于解决技术/工程设计问题。  客户支持中心(https://ticsc.service-now.com/csm)是解决此问题的合适场所。  我已要求 CSC 直接与您联系。  如果您在下一个工作日内没有收到 CSC 的消息,请告诉我。

    此致、  

    ~Leonard