This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:从 AM437X-hs (GP) BSP 到 AM335x 的 OTA 更新

Guru**** 1475205 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1158206/am4378-ota-update-from-am437x-hs-gp-bsp-to-am335x

器件型号:AM4378

您好!


我们拥有通过  AM335x 处理器 SDK Linux 05_01_00_11开发的器   件、我们计划切换到 AM437X-hs 处理器 SDK Linux 06_03_00_106 BSP 以继续开发。

由于 AM437X-hs 是安全的、我们计划使用具有通用(GP)选项的 BSP、并使用具有 AM437X-hs 处理器 SDK Linux 06_03_00_106 BSP 的 AM335x 的开关开发

是否可以使用 AM437X-hs Processor SDK Linux 06_03_00_106编译和运行 AM335x? 我们希望通过一个 BSP 而不是两个 BSP 进行开发,并想知道它是否可行?

让我强调一下、由于 AM437X-hs 非常安全、我们将使用 GP (通用)选项。

 

此外,在这种情况下是否可以使用 OTA?  

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    首先、您能否确认您计划仅升级软件、但电路板仍基于 AM335x GP?
    如果是、可以使用"AM437X-hs Processor SDK Linux 06_03_00_106"构建 AM335x 变体(适用于基于定制 AM335x 的电路板)。
    您需要将之前在 AM335x 软件基准上完成的客户电路板移植到新的 AM437x 软件基准。

    其他问题:
    AM437x HS SoC 是否设计在不同的客户电路板中? AM335x 软件升级还选择了"AM437X-hs Processor SDK Linux 06_03_00_106"?

    最棒的
    -香港

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    感谢您的快速回复。

    确实、电路板仍然是 AM335x GP、我们计划升级软件。 升级的软件将通过  AM437X-hs Processor SDK Linux 06_03_00_106开发。

    如前所述、定制电路板移植需要在引导加载程序和内核级别完成。

    我们还有另一个采用 AM437x HS SoC 定制设计的电路板。 我们将使用 AM437X-hs Processor SDK Linux 06_03_00_106 BSP 进行开发。

    实际上、这就是我提出这样一个问题的原因、因为我们有两个定制板、一个是 AM335x、另一个是 AM437X-hs、我们希望使用一个 BSP (如果可能)

    因此、我知道我们可以使用 AM437X-hs Processor SDK Linux 06_03_00_10为这两个定制板开发软件。 一个是高安全性(AM437X-hs)、另一个不是高安全性(AM335x)

    提前感谢、

    Veysel

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veysel、
    是的、可以从相同的 Linux SDK 基线开始、即"AM437X-hs Processor SDK Linux 06_03_00_106"、然后分支以进行电路板移植、从而支持两种不同的客户电路板:AM335-GP、AM437x-HS、 其中需要在 AM437x-HS 上添加证书签名等以支持安全启动。
    我将关闭 e2e、如果您有其他问题、请重新打开。
    最棒的
    -香港