This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TDA4VM:EdgeAI Sep 网络研讨会:DIY 家用监控边缘 AI 盒、带199美元的入门套件、可实现8TOPS 硬件加速深度学习

Guru**** 2545130 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1031367/faq-tda4vm-edgeai-sep-webinar-diy-home-monitor-edge-ai-box-with-199-starter-kit-enabling-8-tops-hardware-accelerated-deep-learning

器件型号:TDA4VM

在本次在线研讨会中、我们将继续关注构建一个简单的自制(DIY)边缘 AI 盒应用程序。 使用价值199美元的全新 SK-TDA4VM 边缘 AI 入门套件(可实现8TOPS 硬件加速深度学习)、您可以创建一个应用程序来检测和计数办公室、房间或后院中的人员或其他物体。 我们将从端到端介绍该构建、并将演示无论您是新开发人员还是经验丰富的开发人员、该软件的编程都非常简单。

在线研讨会主题:
•DIY 边缘 AI 盒应用程序编程分步指南
•针对各种环境监控用例定制应用的注意事项
•使用 GStreamer 的视频输入/输出流水线架构概述
•TI 售价199美元的全新 SK-TDA4VM 边缘 AI 入门套件简介
•访问其他演示和资源以扩展您的开发

我们有2个课程可供参加、以适应全球时区。 第二场会议将有一些中文口译,并得到我们当地的现场支持团队的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我想提醒 一下、本次在线研讨会就在3天之内。  我们有两个课程、链接如下/所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srik、

    很棒的硬件 我是否正确地理解了使用 SL-TDA4VM 时、我将具有相同的开发环境(尤其是 Jupyter)、但我直接使用我的物理设备而不是 TI 场之一? 在软件部分、似乎有经典 SDK (Linux/Linux-RT/RTOS)和第四个 SDK。 因此、实际上已经讲过:下载第四个、将其放在 SD 卡上、我自己的 SK-TDA4VM 的行为与边缘 AI 类似?

    谢谢、Carsten。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carsten、您好、是的、 您也可以在 SK-TDA4VM 上使用相同的 Jupyter 工作环境、以便在 SK 硬件上运行相同的程序。 主要区别在于、SK EVM 可为实时视频分析应用提供实时视频输入和输出。 在 SK EVM 上、我们的 Linux SDK 具有完整的 GStreamer 框架、因此很容易添加实时摄像头并在屏幕上查看结果。 在本次在线研讨会中、我们将使用您在云上使用的相同模型在数分钟内完成人员计数或物体计数应用。 期待在网络研讨会中见到你们中的许多人。

    谢谢、

    Srik