This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5748:DSP1-IPU2和 DSP2-IPU2之间的 MessageQ

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1030022/am5748-messageq-between-dsp1-ipu2-and-dsp2-ipu2

器件型号:AM5748

你(们)好  

我尝试 通过 MessageQ 在 DSP1和 IPU2之间执行 IPC、  

当我在 DSP1中执行 IPC_strat()时,出现错误-11时,会出现什么问题,并为我提供一些解决问题的指针。

您能告诉我如何 在 DSP1和 IPU2之间为 MessageQ 分配共享内存吗?共享内存模块对于在 DSP1和 IPU2之间建立通信是否至关重要?

 下面是  我们项目中所需的情形

1) 1) DSP1 (RTOS)和 A15 (Linux)之间的 MessageQ 交换、这运行正常、

2) DS2 (RTOS)和 A15 (Linux)之间的 MessageQ 交换、运行正常、

3) 3) DSP1 (RTOS)和 IPU2 (RTOS)之间的 MessageQ 交换、不工作、

4)   DSP2 (RTOS)和 IPU2 (RTOS)之间的 MessageQ 交换、不工作、

请帮助我解决上述问题、

如果有任何相同的 CCS 项目示例、请提供帮助、

谢谢、

Yashwanth T L

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yashwanth、

    您使用的是哪个 SDK 版本? 对于项目#3和#4、您的系统是否在 A15上运行 Linux 或 RTOS?

    此致

    Suman  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yashwanth、

    我没有看到您的任何回复。 您是否能够继续?

    此致

    Suman