This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721E:CPSW:CPSW2G 和 CPSW9G 是否可以在 QNX 中同时运行

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1030466/j721e-cpsw-whether-the-cpsw2g-and-the-cpsw9g-can-run-at-the-same-time-in-the-qnx

你(们)好,先生

我  首先启用 CPSW9G。 在 ifconfig 中、我可以看到 an0。 但是、在我启用 CPSW2G 后、错过的 AN0只有 AM0。 CPSW2G 和 CPSW9G 是否无法同时运行? 如何同时启用它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

      是否有更新?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      是否有任何更新?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉,这是哪个 SDK 版本?

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineet

       SDK 版本为 ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_03_00_07

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyet、

       有什么建议吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

      是否有更新?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试以下操作、但使用 CPSW2G 和 CPSW9G 驱动程序所需的命令行选项进行更新。

    IO-pkt-v6-HC -d cpsw9g verbose=0xff -d cpsw2g verbose=0xff

    有关使用 IO-pkt-v6-HC 的说明、请键入"Use IO-pkt-v6-HC"。

    此致、

    KB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    按照您的建议、我发现即使 使用"Ctrl+c"、器件命令"ifconfig am0 192.168.0.12 up"也不会返回

    该命令的运行方式如下:

    log2info–c
    log2info - w &
    在-C 0 IO-pkt-v6-HC -d cpsw9g verbose=0x3ff -d cpsw2g verbose=0x3ff 上


    if_up -p an0
    ifconfig an0 192.168.1.22 up


    if_up -p am0
    ifconfig am0 192.168.0.12 up

    屏幕截图:

    谢谢!




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

      是否有更新?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    在 SDK 8.0上运行相同的命令时没有发现任何问题。  请参阅随附的日志。   

    一些问题:

    • 您是使用 TI EVM 进行测试、还是在使用定制硬件进行测试
    • 受测的 CPSW2G 和 CPSW9G 端口是否具有与外部器件的以太网连接?

    谢谢、

    KB

    e2e.ti.com/.../boot_5F00_log_5F00_2g_5F00_9g.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KB:

       谢谢!

       我在我们自己的硬件上进行测试。

       是的、CPSW2G 和 CPSW9G  通过以太网连接到外部器件。 仅启用 CPSW2G 即可。

       您可以尝试使用 SDK ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_03_00_07吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

      ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_03_00_07是否有任何结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您是否能够让 CPSW2G 和 CPSW9G 彼此独立工作 ? 如果没有、我建议先解决这个问题。

    但关于您的要求、启用两个网络接口(CPSW2G 和 CPSW9G)的另一种可能方法如下所示。 您能不能尝试一下:

    log2info–c
    log2info - w &
    IO-pkt-v6-HC -d cpsw2g
    if_up -p am0
    ifconfig am0 192.168.1.12 up
    ifconfig -v

    安装-T IO-pktdevnp-cpsw9g.so
    if_up -p an0
    ifconfig an0 192.168.0.22 up
    ifconfig -v

    请让我们分享完整日志。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

      是的,他们可以独立工作。

      按照您的步骤操作,设备将在命令 ifconfig an0 192.168.0.22 up 时死亡,日志如下所示:

    1月01日00:03:34.038 io_pkt_v6_hc.102421 slog 0断言@行:1156在/home/sunjiandong1/l3/tda4-qnx_sdk/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_03_00_07/psdkqa/../ethfw/ethremotecfg/client/src/cpsw_proxy.c 中:MSG->res.RetVal =ENET_Sok:失败!!

    e2e.ti.com/.../6330.log.txt

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

      此问题已根据您的建议得到解决。

    谢谢!