This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:TMS320C6748

Guru**** 2037690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1030223/tms320c6748-tms320c6748

器件型号:TMS320C6748

您好!

我正在为我的新项目寻找 TI 的浮点、低功耗 DSP。 到目前为止、C6748似乎符合我的要求。 但我只是担心 TI 能够提供这款芯片的时间、因为它的市场已超过10年。 您是否为我提供了任何新的类似产品选项? 谢谢。

此致、

Roger

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    该拥有团队符合长期工业市场的需求、并尽可能支持产品制造。 如今、TI 仍在支持超过20年的处理器器件。 TI 计划在可预见的未来支持此产品。

    在开始使用此器件时、如果您需要任何帮助、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我很高兴听到 TI 继续支持 C6748。 同时、您还有其他有关低功耗浮点 DSP 的建议吗? 此致、Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    您需要 ARM 内核+ DSP 还是仅需要 DSP?

    对于 DSP、任何 TMS320C674x 系列都是低功耗浮点的最佳选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 在 TMS320C674x 系列中、C6748是最新的芯片吗? Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、

    与 C674x 系列中的其他器件相比、C6748具有 SATA 控制器、这一点非常独特。

    C6745、 C6746、 C6747和 C6748都具有 C674x 系列中最快的时钟频率。

    此致、
    Kyle