当我们尝试运行应用程序时、我们会看到应用程序在其中一个函数调用中提供了内存故障。
当进一步调试时、我们看到访问一个本地阵列会导致内存转储。
此外、由于我们在访问本地阵列时面临存储器转储、这可能是由于堆栈损坏造成的。
是否有任何方法可以增加 a72堆栈?
Vinayak
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Vinayak、
对于不使用 QNX IDE 的调试、建议使用 自卸 程序和 coreinfo 实用程序。 这些将从 QNX 命令提示符处提供错误的基本回扫。
根据您遇到的错误类型、此链接可能对您有用、 8.3.如何处理当前异常级别的异常—Processor SDK QNX J721E。 通过此链接中提到的更改、不好的内存访问将是 SIGSEGV、而不是锁定。
其他调试选项包括 Good old printf、以查看错误发生的位置和/或连接 JTAG 调试器。 Lauterbach 的 Trace32支持 QNX、可用于此目的、但对于此类调试而言可能过于死机。 建议使用 IDE 方法。
关于堆栈大小、请参阅 -堆栈分配(qnx.com)。
此致、
KB
尊敬的 KB:
感谢您的建议。
我们尝试使用 coreinfo 实用程序、我们遇到以下错误。
# coreinfo
Ksh:coreinfo: Cannot execute - No such file or directory (Ksh:coreinfo:无法执行-无此类文件或
然后我们尝试了自卸 工具。 我们能够生成 app_name.out.core 文件、但需要 分析此文件 gdb。
在目标板上运行 gdb 命令之后。 我们遇到了以下错误
# gdb
ksh: gdb: Cannot execute - No such file or directory (ksh: gdb:无法执行-无此类文件或
因此、我们使用了安装在主机(Ubuntu 系统)上的 gdb。 但我们遇到了以下错误。
#gdb app_name.out app_name.out.core
启动程序:/home/linux/dumper/app_name.out
/bin/bash:/home/linux/dumper/app_name.out:无法执行二进制文件:EXEC 格式错误
/bin/bash:/home/linux/dumper/app_name.out:成功
注:
请联系我们进行进一步调试。
此致、
Vinayak
您好、Vinayak、
"coreinfo"二进制文件包含在主机上的 QNX 安装中。 对于 QNX 7.0、其路径如下所示:
qnx700/target/qnx7/aarch64le/usr/bin/coreinfo
该二进制文件必须在目标上运行时可以访问的文件系统中可用。 这有多种选择。
如果要安装到 SD 文件系统、则应将 coreinfo 二进制文件复制到 SD 卡。
如果不提供 SD/eMMC 文件系统、通过将 coreinfo 文件包含在 BSP"构建"文件中、可以将其拉到 RAM 文件系统中。
此致、
KB