This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM64:SK-AM64

Guru**** 2555210 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1029333/sk-am64-sk-am64

器件型号:SK-AM64
Thread 中讨论的其他器件:WL1837MOD

尊敬的 TI 社区:

我目前正在努力创建网状网络。 我有 SK-AM64x 进化板。 WL1837MOD 在电路板上。 我可以通过按照 https://dev.ti.com/tirex/content/tirex-product-tree/am64x-devtools/docs/am64x_skevm_quick_start_guide.html 指令 进行配置 WL1837MOD 来启动处理器,我遵循了以下2个文档https://www.ti.com/lit/ug/swru561a/swru561a.pdf?ts=1629456251723  https://www.ti.com/lit/an/swaa166/swaa166.pdf?ts=1629461776578 。 但是、当我将 Wifi 芯片配置为具有网状网络时、我在 Arago 终端上也遇到了故障。 您能帮我用 SK-AM64进化版电路板创建网状网络吗?

下面附上了我的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Berk、

    首先、我将把您的问题发送给 WiLink 团队。 如果您在几个工作日内未收到回复、请对该主题执行 Ping 操作。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们目前已在 AM64x SK + WiLink8上测试了 STA 和 AP 模式。

    我们尚未在其上测试网格模式。

    SoC 支持网状网络。 您可能需要在 WPA 请求程序配置中启用它

    CONFIG_MESH = y

    CONFIG_SAE=y

    您可以尝试并测试。


    最好

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、但这没有解决问题。 不管用。 我添加了您在 wpa_supplicant 中建议的配置。 您能否发送示例 wpa_supplicant 或任何具有网状模式的指令。 我有两个 SK-AM64x 板。 我无法使它们通过网状网络相互连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们尚未在 AM64x 上验证网状网络,因此我无法与您共享有关如何启用网状网络的任何说明。

    已启用网状网络的 WPA 请求配置文件: https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/hostap/tree/wpa_supplicant/android.config?h=R8.8

    还要确保在内核配置中启用了 CONFIG_mac80211_mesh

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saurabh 您好、感谢 WPA 请求者。

    能否向我发送一个映像文件以确保在内核配置中启用了 CONFIG_mac80211_mesh?

    因为我启动了此映像、而德州仪器在入门说明中建议使用此映像。

    1) 1) https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-AM64X 

    2) PROCESSOR-SDK-LINUX-AM64X

    3) tisdk-default-image-am64xx-evm-wic.xz

    此致

    Berk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Berk、

    您可能可以运行"cat /proc/config.gz | gunzip > running-config "等命令来实时检查内核配置。

    如果未启用上述标志,则可以在启用内核后重新编译内核。

    最好

    Saurabh