你(们)好
RTOS SDK: TI-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_03_00_07
Linux SDK:TI-processor-sdk-linux-j7-evm-07_03_00_05
如何从 tiboot3引导 MCU1-0 (AUTOSAR) ?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
RTOS SDK: TI-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_03_00_07
Linux SDK:TI-processor-sdk-linux-j7-evm-07_03_00_05
如何从 tiboot3引导 MCU1-0 (AUTOSAR) ?
您好、GJ y、
要从 SBL 引导 uboot、请执行以下步骤。
现在以 SD 引导模式重新引导电路板、 您应该在主域 UART 控制台上执行 uboot 打印操作。
此致、
Brijesh
您是否已将 sciserver 与自动搜索集成?
如果没有、您能否按照 https://www.ti.com/lit/an/spracy6/spracy6.pdf 应用程序进行此集成。
如果已集成 IPC_echo 测试应用程序 img1、则可以将其替换为自动图像。
此致、
Brijesh
你(们)好 Brijesh
感谢您的支持 。
我使用 OSPI 启动模式 、
SBL 为 SBL_cust_img_mcu1_0_release.tiimage
SBL 引导 enet_Nimu_example_mcu1_0_release.appimage。
Enet_Nimu_example_mcu1_0_release.appimage 引导 multicore_MCU2_0_MCU2_1_stage1 ATF_optee.appimage tikernelimage_linux.appimage。
我现在想用以下内容取代它:
需要 SBL 引导才能启动 enet_Nimu_example_mcu1_0_release.appimage,
SBL 还引导 t u-boot、u-boot 内核
您好、GJ y、
您能否使用 SBL_ospi_img_HLOS 而不是 cust SBL? OSPI img 支持加载 HLOS 映像、但它不支持。
是的、SBL OSPI HLOS 将在 A72上加载 ATF 和 uboot、然后 A72将加载 Linux 内核映像。
如果 enet_numu_example 已集成 SciServer、则可以 将 img1中的 IPC_ECHO_testb 二进制文件替换为 enet_Nimu 二进制文件并 生成应用程序。
此致、
Brijesh
你(们)好 Brijesh
SBL_ospi_img_HLS_mcu1_0_release.tiimage 写入 OSPI 0地址 。 sbl boot mcu1-0 boot_app (写入 OSPI 0x100000地址), boot_app 可以引导 ATF appimage 和 ti-uboot-spl.appimage。
当我使用 IPC_ECHO_testb_mcu1_0_release_strip 而 不是 boot_appimage 生成的组合.appimage 时
SBL_ospi_img_HLS_mcu1_0_release.tiimage 无法启动 ATF 和 ti-u-boot-spl.appimage。
ATF.appimage 和 ti-u-boot-spl.appimage 应写入 OSPI 的哪个地址?
OSPI 启动模式。 IPC_ECHO_testb_mcu1_0_release_strip 而不是 BOOT_APP、如何从 SBL 引导 ATF 和 uboot SPL?
你(们)好 Brijesh
您好、GJ y、
您可以尝试附加的二进制文件吗? 将其复制到 SD 卡的引导扇区并引导。 同时保持 MCU 和主域 UART 处于打开状态。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/hlos.zip
此致、
Brijesh
您好、Brijesh
SD 卡引导。 使用您提供的 hlos.zip、 可以启动 Tispi
MCU 日志:
SBL 修订版本:01.00.10.00 (2021年8月23日- 22:23:21)
TIFS 版本:21.1.1-v2021.01a (极好的 LLA
主 UART 日志:
注意:BL31:v2.4 (发布):07.03.00.005-脏
注意:BL31:建筑时间:2021年4月10日00:15:40
错误:GTC_CNTFID0为0! 假设为200000000 Hz。 修复引导加载程序
) U-Boot SPL 2020.01脏污(2021年8月24日09:03:17 +0530)
SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0015 '21.1.1-v2021.01a (极好的 LLA)
在0x50处读取板载 EEPROM 失败1.
尝试从 MMC2引导
I2C_WRITE:等待数据 ACK 时出错(STATUS=0x116)
读取输出寄存器时出错
MMC_init:-110、时间1100
SPL:MMC 初始化失败、错误:-110
SPL:无法从所有引导设备引导
###错误###请重置电路板###
您好!
我还能够从 OSPI SBL 引导 Linux。
请使用附加的二进制文件并在以下位置刷写它们
1、 SBL_ospi_img_HLS_mcu1_0_release.tiimage 的偏移0
2、 tifs.bin 偏移量0x80000
3、 应用偏移量0x100000
4、 u-image.bin 偏移量0x1500000
5、 tuning_data.bin 偏移量0x3fe0000
现在 、将引导模式切换到 OSPI 并进行引导。 您 将看到 Linux 在几秒钟内启动。
我建议将文件系统保存在 SD 卡中、因此按照 PSDKRA 中的说明创建 SD 卡、并将其插入电路板中。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/7506.hlos.zip
此致、
Brijesh