This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2E05:KeyStone II 66AK2E05

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1030813/66ak2e05-keystone-ii-66ak2e05

器件型号:66AK2E05
主题中讨论的其他器件:DA8XX

您好,

我们面临以下内核紧急问题:

正在启动内核...

[0.000000]   在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000]   Linux 版本5.4.117 (IDE@tmnsrv)(gcc 版本8.4.0 (BuildRoot 2021.02))#22 SMP 挤占 Thu Aug26 09:26:01 EEST 2021
[0.000000]   CPU:ARMv7处理器[412fc0f4]修订版4 (ARMv7)、CR=30c5387d
[0.000000]   CPU:可用的 div 指令:修补分部代码
[0.000000]   CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
[0.0000M]   、共页:FDT:机器模型:德州仪器 Keystone 2 Edison EVM
[0.000000]   内存策略:数据高速缓存 writealloc
[0.000000]   将物理地址空间切换为0x8000000
[0.000000]   EFI:从 FDT 获取 EFI 参数:
[0.000000]   EFI:未找到 UEFI。
[0.000000]   保留内存:创建了0x000000081f800000的 CMA 内存池,大小为8 MIB
[   0.000000]、共模:保留内存:已初始化节点 DSP-公共内存@81f800000、兼容 ID 共享 dma-pool
[0.000000]   CMA:保留0x000000087e400000处的24 MIB
[0.000000]   psci:从 DT 探测导管方法。
[0.000000]   psci:使用 DT 中的 PSCI v0.1函数 ID
[0.000000]   perpu:嵌入式15页/CPU s32524 r8192 d20724 u61440
[0.000000]   在上构建了1个区域列表、移动分组。  总页数:1046272
[0.000000]   内核命令行:console=ttyS0、115200n8 rootwait=1 mtdparts=sp0.0:1m (u-boot-spl) ro、4m (fpga-bin)、-(kernel) rootfstype=NFS root=/dev/nfs rw nfsroot=/srv/NFSroot、v3、tcp、rsip
[0.000000]   条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节、线性)
[0.000000]   inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节、线性)
[0.000000]   mem 自动初始化:stack:off、heap alloc:off、heap free:off
[0.000000]   软件 IO TLB:无法分配缓冲区
[0.000000]   内存:4094212K/4194304K 可用(10240K 内核代码、273K rwdata、3020K rodata、2048K init、279K BSS、 67324K 保留、32768K CMA 保留、3383296K HIGHMEM)
[0.000000]   slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=4、Nodes=1
[0.000000]   RCU:可抢占的分层 RCU 实现。
[0.000000]   RCU:    RCU 将 CPU 从 NR_CPU=8限制为 nr_CPU_IDs=4。
[0.000000]    启用了 RCU 任务。
[0.000000]   RCU:RCU 计算出的调度程序入伍延迟值为10个 Jiffies。
[0.000000]   RCU:调整 RCU_FANOUT_LEVEE=16的几何结构,nr_CPU_IDs=4
[0.000000]   NR_IRQ:16、nr_IRQ:16、预分配 IRQ:16
[0.000000]   GIC:使用分离 EOI/Deactivate 模式
[0.000000]   随机:从 start_kernel+0x2d4/0x410调用 get_random_bytes、其中 crng_init=0
[0.000000]   arch_timer:cp15计时器、运行频率为233,33MHz (phys)。
[0.000000]   时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffffffffffff max_cycles:0x6ba0ac50b7、max_idle_ns:881590427583 ns
[0.000004]   sched_clock:在233MHz 下为56位、分辨率4ns、每4398046511102ns 换行一次
[0.000012]   切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为4ns
[0.000127]   KeyStone 计时器时钟@23333333Hz
[0.000239]   控制台:彩色虚拟设备80x30
[0.000272]   校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 466.66茂物剪(lpj=233333)
[0.000280]   pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.000375]   安装高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节、线性)
[0.000384]   mountpoint-cache 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节、线性)
[0.000878]   CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
[0.000899]   CPU0:幽灵 v2:固件未设置辅助控制寄存器 IBE 位、系统容易受到攻击
[0.001067]   /cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
[0.001081]   /cpus/cpu@1缺少时钟频率属性
[0.001094]   /cpus/cpu@2缺少时钟频率属性
[0.001107]   /cpus/cpu@3缺少时钟频率属性
[0.001114]   CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
[0.001423]   为0x80200000 - 0x80200138设置静态标识映射
[0.001486]   RCU:分层 SRCU 实现。
[0.001604]   EFI 服务将不可用。
[0.001716]   SMP:启动辅助 CPU ...
[0.006179]   CPU1:线程-1、CPU 1、插座0、mpidr 8000000001
[0.006187]   CPU1:幽灵 v2:固件未设置辅助控制寄存器 IBE 位、系统容易受到攻击
[0.010780]   CPU2:线程-1、CPU 2、插座0、mpidr 800002
[0.010789]   CPU2:幽灵 v2:固件未设置辅助控制寄存器 IBE 位、系统容易受到攻击
[0.015361]   CPU3:线程-1、CPU 3、插座0、mpidr 800003.
[0.015368]   CPU3:幽灵 v2:固件未设置辅助控制寄存器 IBE 位、系统容易受到攻击
[0.015480]   SMP:带来1个节点、4个 CPU
[0.015489]   SMP:总共激活4个处理器(1866.66 BogoMips )。
[0.015495]   CPU:所有 CPU 均在 HYP 模式下启动。
[0.015500]   CPU:提供虚拟化扩展。
[0.016030]   devtmpfs:已初始化
[0.018980]   VFP 支持 v0.3:实施者41架构4第30部分变体 f rev 0
[0.019148]   时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
[0.019160]   futex 散列表条目:1024 (顺序:4、65536字节、线性)
[0.019598]   pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.019884]   DMI 不存在或无效。
[0.020076]   NET:注册协议系列16.
[0.020849]   DMA:预分配256 KiB 池、用于原子相干分配
[0.021381]   空闲:使用调速器梯
[0.021401]   空闲:使用调速器菜单
[0.021489]   没有 ATAG?
[0.021556]   硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
[0.021565]   硬件断点:最大观察点大小为8字节。
[0.033953]   SCSI 子系统已初始化
[0.034786]   MC:Linux 媒体接口:v0.10
[0.034807]   videodev:Linux 视频捕捉接口:v2.00
[0.034851]   pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.034857]   pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.034869]   已注册 PTP 时钟支持
[0.034886]   EDAC MC:版本:3.0.0
[0.035247]   Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized (已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序)。
[0.035]   时钟源:切换至时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
[0.040350]   thermal_sys:寄存式调热器'fel_share'
[0.040353]   热力系统:寄存式热调节器'bang_Bang'
[0.040359]   thermal_sys:寄存式调热器'step_wis'
[0.040365]   热力系统:寄存式调热器'USER_SPACY'
[0.040370]   thermal_sys:寄存式热调节器"power_allocator"
[0.040477]   NET:注册协议系列2.
[0.040815]   tcp_listen_portaddr_hash 哈希表条目:512 (顺序:0、6144字节、线性)
[0.040835]   TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节、线性)
[0.040879]   TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节、线性)
[0.040968]   TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
[0.041016]   UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节、线性)
[0.041041]   UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节、线性)
[0.041147]   NET:注册协议系列1.
[0.041383]   RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
[0.041389]   RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.041395]   RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.041400]   RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
[0.041407]   PCI:CLS 0字节、默认64
[0.041585]   硬件性能事件:/PMU 没有中断关联属性、猜测。
[0.041762]   硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
[0.04234]   初始化系统受信任的密钥环
[0.042426]   工作集:TIMESTAMP_BITS =14 max_order=20 bucke_order=6
[0.045809]   squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[0.046103]   NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[0.046116]   已注册密钥类型 id_resolver
[0.046122]   注册密钥类型 id_legacy
[0.046147]   NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
[0.063405]   密钥类型非对称已注册
[0.063412]   已注册非对称密钥解析器"x509"
[0.063443]   退回:池大小:64页
[0.063462]   块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要245)
[0.063469]   已注册 IO 调度程序 MQ-Deadline
[0.063474]   已注册 IO 调度程序 kyber
[0.063696]   keyston_IRQ 26202a0.keyston_IRQ:irqchip registered、nr_IRQ 28
[0.065141]   keystone-navigator-qmss soc@0:qmss@2a40000:qmgr 开始队列0、队列数8192
[0.065293]   keystone-navigator-qmss soc@0:qmss@2a40000:添加了 qmgr 开始队列0、队列数量8192、reg_peek (ptrval)、reg_status (ptrval)、reg_config (ptrval)、reg_reg_region (ptrval)、 回复)
[0.065430]   keystone-navigator-qmss soc@0:qmss@2a40000:无法获取 pdsp 的固件
[0.066640]   keystone-navigator-qmss soc@0:qmss@2a40000:pdsp id 0未在 ACC-LOF-0范围内启动
[0.066690]   KeyStone 导航器 qmss SoC@0:qmss@2a40000:从 CMA 中拒绝 HIGHMEM 页面。
[0.066730]   keystone-navigator-qmss soc@0:qmss@2a40000:无法分配 linkram
[0.067172]   KeyStone 导航器 DMA SoC@0:knav_DMA@0:DMA DMA_GbE 已注册149个逻辑通道、流128、TX 通道数:21、Rx 通道数:91
[0.095406]   Serial:8250/16550 driver,10端口,启用 IRQ 共享
[0.095453]   平台 serial8250:设置 DMA_PFN_offset00780000
[0.097509]   printk:禁用控制台[ttyS0]
[0.09555]   2530c00.serial: tmio 0x2530c00处的 ttyS0 (IRQ = 27、base_baud = 14583333)是 TI DA8xx/66AK2x
[0.931005]   printk:启用控制台[ttyS0]
[0.935803]   2531000.serial: tmio 0x2531000处的 ttyS1 (IRQ = 28、base_baud = 14583333)是 TI DA8xx/66AK2x
[0.951807]   返修:模块已加载
[0.960149]   loop:模块已加载
[0.964446]   SPI_DaVinci 21000400.SPI:不支持 DMA (-19)
[0.970922]   SPI-NOR spi0.0:无法识别 JEDEC ID 字节:FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF
[0.977839]   SPI_DaVinci 21000400.SPI:0x (ptrval)时的控制器
[0.983846]   SPI_DaVinci 21000600.SPI:不支持 DMA (-19)
[0.990122]   SPI_DaVinci 21000600.SPI:0x (ptrval)时的控制器
[0.996141]   SPI_DaVinci 21000800.SPI:不支持 DMA (-19)
[1.00239]   SPI_DaVinci 21000800.SPI:0x (ptrval)时的控制器
[1.008522]   平台固定 MDIO 总线0:设置 DMA_PFN_offset00780000
[1.014725]   libphy:固定 MDIO 总线:探测
[1.075779]   DaVinci_MDIO 24200f00.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.7、总线频率2500000
[1.083452]   libphy:24200f00.MDIO:探测
[1.090135]   DaVinci_MDIO 24200f00.MDIO:PHY[0]:device 24200f00.MDIO:00、driver Vitesse VSC8504
[1.098867]   DaVinci_MDIO 24200f00.MDIO:PHY[1]:器件24200f00.MDIO:01、驱动程序 Vitesse VSC8504
[1.107594]   DaVinci_MDIO 24200f00.MDIO:PHY[2]:器件24200f00.MDIO:02、驱动程序 Vitesse VSC8504
[1.116336]   DaVinci_MDIO 24200f00.MDIO:PHY[3]:器件24200f00.MDIO:03、驱动程序 Vitesse VSC8504
[2.663512]   netcp-1.0 2620110.netcp:初始化 cpsw ale 版本1.4
[2.669980]   netcp-1.0 2620110.netcp: ALE 表大小8192
[2.675915]   netcp-1.0 2620110.netcp:模块(netcp-xgbe)不用于器件
[2.683011]   i2c /dev/entries 驱动程序
[2.687817]   sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
[2.694008]   sdhci:版权所有(c) Pierre Osman
[2.698531]   sddhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
[2.704646]   ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
[2.711694]   nand:device found、Manufacturer ID:0x2C、Chip ID:0xa3
[2.718076]   nand:Micron MT29F8G08ADBFAH4
[2.722091]   nand:1024 MIB、SLC、擦除大小:256 KiB、页面大小:4096、OOB 大小:256
[2.729874]   在 Get 功能中启用了 Micron NAND ECC、但在读取 ID 中未启用
[2.736425]   nand:warning:30000000.nand:与 NAND 芯片所需的 ECC 相比、您系统上使用的 ECC 太弱
[2.748428]   第262080页的0x01版本中发现了错误的块表
[2.755176]   错误的块表、在第262016页、版本0x01中找到
[2.761553]   MTD 器件30000000和上的3个固定分区
[2.768537]   在"30000000.nand"上创建3个 MTD 分区:
[2.773947]   0x000000000000 0x000000100000:“u-boot”
[2.786330]0x000000100000-0x000000180000   :"params"
[2.792171]   0x000000180000-0x000020000000:"ubifs"
[2.806311]   DaVinci_nand 300000.nand:控制器修订版2.5
[2.812263]   平台 snd-so-dummy:设置 dma_pfn_offset00780000
[2.818810]   NET:注册协议系列10.
[2.823786]   采用 IPv6的段路由
[2.827503]   SIT:IPv6、IPv4和 MPLS over IPv4隧道驱动程序
[2.833733]   NET:注册协议系列17.
[2.838293]   注册了密钥类型 DNS_旋 变传感器
[2.842656]   正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
[2.847582]   正在加载已编译的 X.509证书
[2.856561]   hctosys:无法打开 RTC 器件(rtc0)
[3.383486]   netcp-1.0 2620110.netcp eth0:链路断开
[3.388690]   8<--剪切此处----
[3.391764]   无法处理虚拟地址00010b8上的内核分页请求
[3.399022]   PgD =(ptrval)
[3.401745]   [400010b8]* PgD=80000800005003,* PMD=00000000
[3.407178]   内部错误:Oops:A06 [#1]抢占 SMP ARM
[3.412672]   模块链接在:
[3.415732]   CPU:1 PID:1 Comm:swapper/0未被污染5.4.117 #22
[3.421835]   硬件名称:KeyStone
[3.425335]   PC 位于 netcp_rxpool_refed+0x168/0x378
[3.430307]   LR 位于0xFFFF 处
[3.433451]   PC:[ ]   LR:[ ]   PSR:00000013
[3.439727]   sp:ec86fcd0 IP:00000630 FP:c123ba00
[3.444960]   R10:c1271e10 R9:ec8145c4 R8:ec86fd08
[3.450193]   r7:00000000 R6:ec814580 R5:ebcd78c0 R4:400010a0
[3.456731]   r3:00000210 r2:00000740 r1:00010a0 r0:abcd78c0
[3.463271]   标志:   模式 SVC_32 ISA ARM 段用户上 FIQ 上的 nzcv IRQ
[3.470421]   控制:30c5387d 表:00003000 DAC:55555555
[3.476176]   进程 swapper/0 (pid:1、栈限制= 0x (ptrval))
[3.482193]   栈:(0xec86fcd0至0xec870000)
[3.486555]   fcc0:                                    00000001 00000000 abcd78c0 00000000
[3.492647]   fc0:00000001 ff800000 c1271e00 c1204e48 00000000 c027547c abcd78c0 00000000
[3.502946]   fd00:c1204e48 0000007f 0000004e c0277844 00000004 f4739f0d 60000013 ec8146b0
[3.511141]   FD20:ec814000 ec814858 c1204e48 ec814580 00000000 c1041d7c c123ba00 c076db90
[3.519336]   fd40:00000001 c123ba00 c076b214 ec814580 00000002 00000101 00000000 00000000
[3.527532]   fd60:00000000 00000042 00000210 00000000 00000fa2 00000fa3 00000fa3 00000fa3 00000fa3
[3.535727]   fd80:00000000 00000000 662d7872 652d7164 2d306874 ec810031 f4739f0d
[3.543922]   fda0:00000000 ec814000 c1204e48 00000000 c0c7a78c ec81402c 00000000 c08a98b8
[3.552117]   fdc0:ec871800 c09ad6d4 fffffffff0 ec814000 00000000 f4739f0d ec814000 00000001
[3.560312]   fde0:00001003 c1204e48 00001002 c08a9c9c 00000000 c023db88 00000000 c1204e48
[3.568506]   fe00:ec871800 f4739f0d ec871800 ec814000 00001002 00000000 ec814144 c1041d8c
[3.576702]   fe20:c0e7e42c c08a9d14 ec814000 c123ba60 00000001 00001002 c1041d8c c102f4b0
[3.584897]   fe40:00000001 c03c4108 ec8fa600 00000000 00000000 ec824f80 00000000 c03c42b4
[3.593091]   fe60:00000002 00000001 ec81e780 c03c3f38 00000000 10624dd3 51eb851f ec81e780
[3.601287]   fe80:ec824f80 c03c5af4 00000000 00000002 ec86羽毛4 00000000 c123a154 c03c64fc
[3.609482]   羽毛0:00000000 c0e50598 00006080 00000000 c0c13620 c123a154 00000000 00000000
[3.617677]   fect0:00000000 c1204e48 c123a154 c03c68b0 00000000 00000000 00000000 f4739f0d
[3.625872]   fee0:c12073f8 c1245000 c1204e48 ffe000 c102f1c8 00000000 c1245000 00000101
[3.634067]   ff00:00000008 c0202608 effffbf3 c023b7a8 c0ef18a0 c0d0d00 00000000 00000007
[3.642261]   ff20:00000007 c0de797c 00000000 c1204e48 c0df45c0 c0d79f0 00000568 effffbec
[3.650455]   ff40:effffbef f4739f0d 00000000 00000007 c1245000 f4739f0d c104ce18 c1245000
[3.658650]   ff60:c10004a8 c103b858 c103b838 c1000f1c 00000007 00000007 00000000 c10004a8
[3.666845]   ff80:c0a2e6fc 00000000 c0a2e6fc 00000000 00000000 00000000 00000000
[3.675040]   ffa0:00000000 c0a2e704 00000000 c02010d8 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[3.683234]   ffc0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[3.691429]   ffe0:00000000 00000000 00000000 000000000013 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[3.699633]   [ ](netcp_rxpool_frease)、来自[ ](netcp_ne_open+0x1b0/0x474)
[3.708182][    ](netcp_ne_open)从[ ](_DEV_OPEN+0xdc/0x178)
[3.715858][    ](_DEV_open)从[ ](_DEV_CHANGE_FLAGS+0x16c/0x1cc)
[3.72369][    ](_DEV_CHANGE_FLAGS)从[ ](DEV_CHANGE_FLAGS+0x18/0x48)
[3.732431]   [ ](DEV_CHANGE_FLAGS)从[ ](IP_auto_config+0x2e8/0x11a0)
[3.740806]   [ ](IP_auto_config)、来自[ ](do_one _initcall+0x7c/0x1cc)
[3.748920]   [ ](多个_initcall)、来自[ ](kernel_init_freeed+0x1b4/0x250)
[3.757644]   [ ](kernel_init_freable)从[ ](kernel_init+0x8/0x110)
[3.765842]   [ ](kernel_init)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x3c)
[3.773426]   异常堆栈(0xec86ffb0至0xec86fff8)
[3.778485]   ffa0:                                    00000000 00000000 00000000
[3.786680]   ffc0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[3.794874]   ffe0:00000000 00000000 00000000 000000000013 00000000
[3.801503]   代码:e596303c e1a01004 e59d0008 e7ed3053 (e584c018)
[3.807648]   --[结束线迹1bcd9155ec512b94 ]--
[3.812290]   内核严重错误-未同步:尝试终止初始化! exitcode=0x0000000b
[3.819968]   CPU2:停止
[3.822679]   CPU:2 PID:0 Comm:swapper/2被污染:G D          5.4.117 #22
[3.830176]   硬件名称:KeyStone
[3.833676][    ](展开回扫)从[ ](show_stack+0x10/0x14)
[3.841441][    ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x94/0xa8)
[3.848681][    ](dump_stack)从[ ](handle_ipi+0x1a4/0x1d0)
[3.856098]   [ ](handle_ipi)从[ ](GIC_Handle_IRQ+0x74/0x78)
[3.863686][    ](GIC_Handle_IRQ)、来自[ ](_IRQ_Svc+0x58/0x8c)
[3.871184]   异常堆栈(0xec8a3f60至0xec8a3fa8)
[3.876245]   3f60:00000000 00000148 ecfccbb4 c0219040 ffe000 c1204e74 c1204ebc 00000004
[3.884440]   3f80:c1204e48 00000000 c1053570 c1243fd5 00000000 ec8a3fb0 c0208678 c020867c
[3.892634]   3fa0:60000013 ffffff
[3.896131][    ](_IRQ_Svc)从[ ](arch_cpu_idle+0x38/0x3c)
[3.903550]   [ ](arch_cpu_idle)从[ ](do_idle+0x1d8/0x280)
[3.910965][    ](DO 空闲)从[ ](CPU_STARTUP_END+0x18/0x1c)
[3.918551][    ](CPU_STARTUP_INPUK)从[<802023cc>](0x802023cc)
[3.925526]   CPU3:停止
[3.928238]   CPU:3 PID:0 Comm:swapper/3被污染:G D          5.4.117 #22
[3.935]   硬件名称:KeyStone
[3.939233]   [ ](展开回扫)从[ ](show_stack+0x10/0x14)
[3.946995][    ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x94/0xa8)
[3.954235]   [ ](dump_stack)从[ ](handle_ipi+0x1a4/0x1d0)
[3.961650]   [ ](handle_ipi)从[ ](GIC_Handle_IRQ+0x74/0x78)
[3.969238]   [ ](GIC_Handle_IRQ)、来自[ ](_IRQ_Svc+0x58/0x8c)
[3.976735]   异常堆栈(0xec8a5f60至0xec8a5fa8)
[3.981796]   5f60:00000000 00000304 ecfdbbb4 c0219040 ffe000 c1204e74 c1204ebc 00000008
[3.989992]   5f80:c1204e48 00000000 c1053570 c1243fd5 00000000 ec8a5fb0 c0208678 c020867c
[3.998185]   5fa0:60000013 ffffff
[4.001681]   [ ](_IRQ_Svc)从[ ](arch_cpu_idle+0x38/0x3c)
[4.009097]   [ ](arch_cpu_idle)从[ ](do_idle+0x1d8/0x280)
[4.016511][    ](DO 空闲)从[ ](CPU_STARTUP_END+0x18/0x1c)
[4.024098]   [ ](CPU_STARTUP_INPUK)从[<802023cc>](0x802023cc)
[4.031073]   CPU0:正在停止
[4.033784]   CPU:0 PID:0 Comm:swapper/0被污染:G D          5.4.117 #22
[4.041281]   硬件名称:KeyStone
[4.044778]   [ ](展开回扫)从[ ](show_stack+0x10/0x14)
[4.052541]   [ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x94/0xa8)
[4.059780]   [ ](dump_stack)从[ ](handle_ipi+0x1a4/0x1d0)
[4.067194][    ](handle_ipi)从[ ](GIC_Handle_IRQ+0x74/0x78)
[4.074781]   [ ](GIC_Handle_IRQ)、来自[ ](_IRQ_Svc+0x58/0x8c)
[4.082278]   异常堆栈(0xc1201f18至0xc1201f60)
[4.087337]   1f00:00000000 00007598
[4.095533]   1f20:ecfaebb4 c0219040 ffe000 c1204e74 c1204ebc 00000001 c1204e48 00000000
[4.103728]   1f40:c1053570 c1243fd5 c1204f78 c1201f68 c0208678 c020867c 60000013 ffffff
[4.111927][    ](_IRQ_Svc)从[ ](arch_cpu_idle+0x38/0x3c)
[4.119342][    ](arch_cpu_idle)从[ ](do_idle+0x1d8/0x280)
[4.126756]   [ ](DO 空闲)从[ ](CPU_STARTUP_END+0x18/0x1c)
[4.134346]   [ ](CPU_STARTUP_INPUK)、来自[ ](start_kernel+0x3e4/0x410)
[4.142543][    ](start_kernel)从[<000000000000>](0x0)
[4.148480]   --[结束内核紧急状态-未同步:尝试终止初始化! exitcode=0x0000000b ]--

我们使用开关 Microsemi 开关(Vitesse 系列) VSC 8504

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    问题 可能是 由 u-boot 默认内核和 DTB 加载地址引起的、请 在"uEnv.txt"中检查 kernel_load_addr 和 dtb_load_addr。

    请务必分享"uEnv.txt"以进行进一步分析。

    谢谢、此致、

    Rajarajan U