你好
我们将使用"ti-processor-sdk-rtos-c667x-evm-06.03.00.106"、这是适用于6678处理器的最新 TI-RTOS 版本。 我们还使用 CCS 10.3。
我们使用 PDK 2.0.16来构建"Nimu 示例"。 此外、我们还知道使用与 RTOS 软件包(版本8.3.2)捆绑的合适编译器版本、而不是 CCS 10.3最新编译器。
我们有一个包含两个 DSP 的定制板。 其中一个示例中的 sgmii1连接到 PHY、我们可以在该 DSP 上成功运行 NIMU 示例。 在第二个6678 DSP 中、连接到 PHY 的是 sgmii0、我们在让 Nimu 示例用于第二个 DSP 方面存在很多问题。 我们已经搜索了 e2e 论坛、似乎很多人已经解决了这个问题、但他们中的大多数人都在使用旧的 NDK 2。 我们使用的是 NDK 3.61.1 (来自 TI-RTOS 06.03.00.106)、其中大多数解决方案似乎不适用于新的 NDK 版本。
为了使该示例适用于 sgmii0而不是 sgmii1、我们应该修改 NDK 或 Nimu 源代码的哪个部分?
提前感谢