This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2PXEVM:处理器 SDK 是否支持 TDA2PX EVM 并将 TDA2PX 迁移到 TDA4x

Guru**** 2547620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1026036/tda2pxevm-does-processor-sdk-supports-tda2px-evm-and-migration-tda2px-to-tda4x

器件型号:TDA2PXEVM

尊敬的团队:

我有两个问题:

我们希望开始使用 TDA2PX-EVM 进行移植,因为我们 可以使用 Processor SDK, 它是否支持 TDA2Px?   


2. 上面问题1中提到的工作 稍后我们想使用 TI-RTOS 迁移到 R5F 内核上的 TDA4X、 如果不在 SDK 方面做太多更改、这是可能的吗?

   对于 TDA2Px 上的初始移植活动、我们可以使用哪一个内核(Cortex 或任何其他内核)、以便从 TDA2Px 迁移到 TDA4x 后不会有太大的更改。

请建议。

此致

Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:  

    如果您有任何输入、请告诉我、因为我们正在等待输入。

    此致

    Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的。 请从 https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-TDAX 下载处理器 SDK

    2. TI RTOS 应用程序不会改变。 但是、TDA2Px M4上相同 IP (例如 I2C、计时器)的 TI-RTOS 驱动程序需要修改才能在 TDA4x R5上运行。

    TDA2P 上的 DSP C66x 算法将与 TDA4x 上的 DSP C66x 兼容、因为它们是相同的 IP。

    TDA2P 上提供的处理器 SDK 应用框架是链路框架。

    在 TDA4x SDK 上、它使用 OpenVX 框架。

    总体而言、RTOS 应用程序或 C66x 算法可在 TDA4上重复使用。

    此致、
    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢斯坦利。