This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA786:请提供 QSPI 延迟时间正确编号?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA756, DRA718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1028352/dra786-please-provide-qspi-delay-time-correct-number

器件型号:DRA786
主题中讨论的其他器件:DRA756DRA718

各位专家,您好

客户发现数据表 QSPI 接口延迟时间数字 MIN=max 全部为-1-P ns。 我已经比较了 DRA718/DRA756所有其他部分、这些参数与 DRA78x 不同。

您能否帮助我们查看 DRA78x 数据表、它是否存在拼写错误并为客户提供了正确的 Q9时序规格?

此致!

韩涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确的规格为 min=-1-P、而 max=1-P

    此致、

    Kyle