This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:查找讨论的示例"4.3。 IPC Linux 示例入门(&quot);

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1030664/processor-sdk-am64x-looking-for-the-examples-discussed-4-3-getting-started-with-ipc-linux-examples

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

您好:

查找此处提及的示例:


"为了在从核上设置 IPC、我们在 SDK 包中提供了一些可从 ARM Linux 运行的预构建示例。"

https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/08_00_00_21/linux/Foundational_Components_IPC64x.html#getting-started-with-ipc-linux-examples


我在下面看不到类似的东西

TI-processor-sdk-linux-am64xx-evm-08.00.00.21/示例应用

谢谢

霍华德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    如果要查找要加载到 R5中  的预构建二进制文件,则这些二进制文件包含在默认文件系统中(更多信息,请访问:software-dl.ti.com/.../Foundational_Components_Filesystem.html)。 它们位于 lib/firmware/pdk-IPC 下。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nick:

    我没有在寻找预构建的二进制文件。   我确实找到了这些。  我正在寻找实际的例子... 我没有立即发现这些是预构建的、但现在看到了。  没有太多帮助、因为我只是尝试找到一些有关 MPU 和 MCU/RSU 之间典型开发工作流的面包屑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    示例的来源: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/08_00_00_21/linux/Foundational_Components_IPC64x.html#rpmsg-examples :

    示例 Linux 用户空间应用程序如下所示:
    https://git.ti.com/cgit/rpmsg/ti-rpmsg-char/tree/examples

    示例 Linux 驱动程序位于您的 Linux 处理器 SDK 中的  
    samples/rpmsg/rpmsg_client_sample.c

    这并不是显而易见的、我将在更新 IPC 文档时做一个注释。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nick:

    当我来找空气时、我会检查它、希望标记为已解决。

    最好

    霍华德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    听起来不错、感谢您提出问题。 我们仍在编写 AM64x 文档的过程中、因此、如果您遇到任何其他问题或对文档有反馈、请告知我们。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我开始感受到我可能会在这里涉水有点早

    此时、我们尝试确保:

    1. 在我们的 Linux 应用程序和 MCU/PRU 上的控件之间、有一种统一的开发工作流的方法、 此时看起来非常模糊。  但是、在纸上、该处理器看起来足够酷、因此需要付出很大的努力才能真正了解开发工作流。
    2. 我们可以在 R5F 上完成所需的控制任务(ADC 和 PWM 控制)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    这是公平的。 如果您想获得有关 R5F 控制任务思考的指导、请随时创建一个新主题、我们会将其发送给可以进行评论的人。

    在开发工作流方面、您到底在寻找什么? 在我的脑海中、还有更多仍在编写的文档:
     -如何在 Linux 和 RTOS/裸 机内核之间定义共享存储器(针对 SDK 8.1版本)
     - Linux Academy (即开箱即用的外设、重建 uboot 和内核、修改 uboot 和内核、将软件和硬件移植到定制板)-在未来几个月中交错发布

    此致、

    Nick