This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:分立式解决方案的电源部分部件确认。

Guru**** 2545480 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352, TIDA-01568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1158092/am3352-power-section-part-confirmation-for-discrete-solution

器件型号:AM3352
主题中讨论的其他器件: TIDA-01568

我们计划 使用分立式解决方案方法设计电源部分、以便为 AM335x 供电、如下所示。 根据库存情况、我们选择了不同的电源序列发生器(LM3880MF-1AA/NOPB)和降压稳压器(TPS62A02DRLR)。

请仔细阅读、并告知我们是否可以继续使用此部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangeetha、  

    感谢您的查询。

    您有 proto 吗?  您是否完成了电源序列分析。

    请检查以下主题是否有帮助。 您可以按照以下主题中的 TI 设计引用进行操作。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1096675/am3352-discrete-power-ic

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    感谢您的回答。 实际上、我们没有 proto、我们仍处于设计阶段

    AM3352具有如下所示的电源定序。

    参考: TIDA-01568 (适用于 AM335x 的12mm×12mm 外形尺寸分立式电源解决方案参考设计)

    TI 参考设计

    此设计将满足 AM3352的电源轨生成顺序、但我们的问题是它是否满足电源轨之间的时序要求。

    谢谢、

    Sangeetha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangeetha、  

    感谢您的意见。

    此参考设计展示了一款经过验证且具有成本优势的电源定序解决方案、适用于应用处理器或高性能控制平台。 此设计支持5种不同的电压轨、经过优化、布局空间为12mm×12mm。 该设计还能够调整延迟时间并为每个电源轨重新配置特定的电压电平、以适应不同的输入电容器和不同处理器的要求。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01568

    如果您需要有关 TI 设计的更多信息、请打开标题为"TIDA-01568 TI 设计查询/支持"的主题、联系相关团队。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangeetha、  

    我没有听到您的声音、我没有关闭这个话题。

    此致、

    Sreenivasa