主题中讨论的其他器件:TMDXIDK5718
您好!
我在 TMDXIDK5718上使用 SDK-Linux-AM57X 06_03_00_106。
我修改了 am571x-idk.dts、如下所示以启用 McSPI2:
mcspi2{(&M)
状态="正常";
TI、pidd-d0-out-d1-in;
mydev@0{
兼容="linux、spidev";
SPI-max-frequency =<24000000>;
reg =<0>;
SPI-cpol =<1>;
spi-cpha =<1>;
};
};
"spidev1.0"被加载、我可以执行 spidev_test。
但 SPI2_DO 正常电平为低电平、脉冲电平为高电平。

SPI 模式似乎为0或1。
我想驱动 SPI 模式3。
请给我建议。
此致、
Toshio Masuchi