This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:CAN 总线中断路由配置失败

Guru**** 2988030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1027863/tda4vm-can-bus-interrupt-routing-configuration-failed

器件型号:TDA4VM

尊敬的 TI:

我已在 TDA4_J7_07_00中成功配置8个 CAN 通道。 现在、我将在 SDK_07_03中执行此操作。

但仅 MCU 域中的 CAN 和主域中的 CAN2配置成功。 其他的都在配置中断路由时失败。

SDK_07_03和 SDK_07_00之间是否存在影响配置的差异? 您能帮我弄清楚这种情况吗?

配置如下图所示、故障路径:PSDK_RTOS_J7\mcusw\mcus_demos\boot_app_mcu_rtos\CAN_utils.c

文件 PSDK_RTOS_J7\pdk_jacinto_07_03_00_29\packages/ti\drv\sciclient\src\sciclient\sciclient_rm_irq.c 中发生错误警报

此致、

Damon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damon:

    我相信您已经添加了 Sciiclient_rmIrqSet() API 调用来为 MCU R5从主 MCAN 实例路由中断。

    在您正在处理的版本之间,每个内核的中断路由器输出分配有一些变化。 是否可以发送用于设置  Sciiclient_rmIrqSet()参数的代码片段?

    此致

    Karan