This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5510A:ESD

Guru**** 1555290 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5510A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1029338/tms320vc5510a-esd

器件型号:TMS320VC5510A

大家好、团队、

我的客户正在寻找 TMS320VC5510A 的 ESD、您能否与我们分享此信息?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    C5510A 是一款非常旧的器件。 我们需要一些时间来了解其 ESD 信息的位置。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在类似的查询中查看以下 e2e 主题: https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/746506

    此致、
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的分享。 我们能否检查是否有很高的机会获得这些数据? 如果没有、您能帮助我们对客户做出正确的回应吗?

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    不、我恐怕您需要自己进一步努力。

    此致、
    弗兰克