This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSICE3359:Modbus TCP/IP 用例、用于将其连接到本地 LAN

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSICE3359, AM3358-EP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1029959/tmdsice3359-modbus-tcp-ip-usecase-to-connect-it-to-my-local-lan

器件型号:TMDSICE3359

您好、社区

我正在考虑 为我的新设计提供 TMDSICE3359评估套件。 我需要标准的以太网 LAN 连接来将传感器数据及时发送到本地网络。 我不想使用 EtherNet/IP 等任何行业通信协议。 等等  

此电路板是否支持我的用例? 如果不是、请建议使用最佳电路板。  实际上、我正在寻找具有基本以太网和多个 SPI 和 UART 接口的 mil 级生产就绪型板。  

请提出建议。  

最好

Lakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshmi、

    要确认:您是否正在寻找 EVM 以用于您的最终设计? (不使用开发您自己的电路板?)

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    如果可能的话。 但我的主要问题是找到一个具有以太网+ Modbus (TCP/IP 或 UDP)+ SPI + UART 的开发板

    最好

    Lakshmikanth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Lakshmi、

    遗憾的是、我们的 EVM 都不是 mil 规格。  因此、我可以推荐 AM571x IDK (https://www.ti.com/tool/TMDXIDK5718)、并围绕 https://www.ti.com/product/AM5718-HIREL 器件(一个军用级器件)规划您的设计。

    或者、如果我们的增强型产品中的器   件可用于您的应用、则可以使用 www.ti.com/.../AM3358-EP、您可以使用 TMDSICE3359作为设计的起点。

    这两种器件都具有大量 SPI 和 UART 端口。  在 EVM 上访问这些接口可能需要进行一些修改、因为我们的 EVM 倾向于将大多数接口路由到外设。  或者、BeagleBone 板会将大多数可用接口路由到一对接头。

    此致、
    Mike