您好、社区
我正在考虑 为我的新设计提供 TMDSICE3359评估套件。 我需要标准的以太网 LAN 连接来将传感器数据及时发送到本地网络。 我不想使用 EtherNet/IP 等任何行业通信协议。 等等
此电路板是否支持我的用例? 如果不是、请建议使用最佳电路板。 实际上、我正在寻找具有基本以太网和多个 SPI 和 UART 接口的 mil 级生产就绪型板。
请提出建议。
最好
Lakshmi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、社区
我正在考虑 为我的新设计提供 TMDSICE3359评估套件。 我需要标准的以太网 LAN 连接来将传感器数据及时发送到本地网络。 我不想使用 EtherNet/IP 等任何行业通信协议。 等等
此电路板是否支持我的用例? 如果不是、请建议使用最佳电路板。 实际上、我正在寻找具有基本以太网和多个 SPI 和 UART 接口的 mil 级生产就绪型板。
请提出建议。
最好
Lakshmi
您好、 Lakshmi、
遗憾的是、我们的 EVM 都不是 mil 规格。 因此、我可以推荐 AM571x IDK (https://www.ti.com/tool/TMDXIDK5718)、并围绕 https://www.ti.com/product/AM5718-HIREL 器件(一个军用级器件)规划您的设计。
或者、如果我们的增强型产品中的器 件可用于您的应用、则可以使用 www.ti.com/.../AM3358-EP、您可以使用 TMDSICE3359作为设计的起点。
这两种器件都具有大量 SPI 和 UART 端口。 在 EVM 上访问这些接口可能需要进行一些修改、因为我们的 EVM 倾向于将大多数接口路由到外设。 或者、BeagleBone 板会将大多数可用接口路由到一对接头。
此致、
Mike