This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:在 SDK 7.02上、TIvxVpacMscScaleNode 是否支持从1936x1096重新分频到768x384?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1027421/tda4vm-on-sdk-7-02-does-the-tivxvpacmscscalenode-support-rescaling-from-1936x1096-to-768x384

器件型号:TDA4VM

当我尝试此配置时、映像错误。 但是、从1920x1096重新分频到768x384有效。 图像宽度是否有任何限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    您使用的输入图像格式是什么?

    它应该可以工作、但我想知道这是否需要更改  ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_03_00_07\vision_apps\utils\utils\src\app_hwa.c 文件中的 app_utils_vhwa_MAX_in_IMG_width 宏的大小。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用从文件读取的 NV12映像。 我尝试更改  APP_UTILS_VHWA_MAX_IN_IMG_WIDTH 和  

    APP_UTILS_VHWA_MAX_OUT_IMG_WIDTH 更改为2112、但结果相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用的是多量程输出节点、能否注释掉  (所有)对 ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_03_00_07\tiovx\kernels_j7\how\vpac_msc \vx_vpac_c_output_multi_scale.c 中的 TIv_vpac_scaleUpdateStartPhase API 的调用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在执行'make tiovx'和'make sdk'后,未解决该问题。 这似乎是一个跨步问题。 如所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但这似乎是 Mosaic Node 的输出、我认为您使用的是 TIVxVpacMscScaleNode、不是吗?  

    您能否准确地判断哪个节点 从1936x1096下调至768x384?

    哪个模块还在生成1936x1096映像? 它来自 IMX390吗?

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    您能在上述问题中提供帮助吗?

    如果问题得到解决、您可以关闭该主题吗?

    此致、

    Brijesh