This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX5535EZDSP:连接 CCS10

Guru**** 2537580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1026613/tmdx5535ezdsp-connecting-with-ccs10

器件型号:TMDX5535EZDSP

您好、我们是否有指南或任何相关参考资料来说明如何将此器件与 CCS10搭配使用?

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队好、有任何关于此内容的更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    C55x CSL 自2017年以来未更新。 没有有关如何在 CCS 10上使用 C55x CSL 的文档、但 C55x CSL 中的所有示例和库 都基于 CCS 工程、因此您应该能够导入这些工程并使用 CCS 10编译它们。

    此致、

    Ming