This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5746:具有 ECC 要求的 DDR3L SDRAM

Guru**** 1640390 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5746
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1027916/am5746-ddr3l-sdram-with-ecc-requirement

器件型号:AM5746

你(们)好  

AM5746 EMIF1接口具有 ECC 功能。 我更喜欢在我的项目中启用 ECC 功能。  

由于处理器 AM5746具有内置 ECC 功能、我是否可以拥有没有 ECC 的正常 DDR3L 存储器器件?

例如:

情况1:AM5746 EMIF1接口与 IS43TR16256BL --正常 DDR3L (无 ECC)

案例2: AM5746 EMIF1接口与 IS43TR16256ECL - DDR3L 与 ECC

在上述2种情况下、是否会启用 ECC 功能?

请澄清。  

此致

Prabhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了使用 AM5746 EMIF1的 ECC 功能、您需要将 DDR 存储器连接到 AM5746的 DDR_ECC 引脚。 符合 JEDEC 标准的普通 DDR3L 存储器可用于32位 EMIF 数据总线和 EMIF ECC 总线。 例如、您可以参阅 AM574 IDK :https://www.ti.com/tool/TMDSIDK574 

    您的问题中提供的第二个链接指向一个问卷、而不是数据表。 我在浏览 ISSI 网页时找不到数据表。 请注意、使用 DRAM 的 ECC 功能可能需要控制器(AM5746)的某些功能、而 AM5746可能不支持这些功能。  

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    感谢您的参与。  

    案例1:连接外部 ECC 模式。 我可以参考工业开发套件

    案例2:使用片上 ECC 连接 DDR3L 存储器。 (需要更多说明)

    没有可用的基准。 我已附上片上 ECC 存储器的通用方框图和数据表。  

    如果 我们  使用 片上 ECC DDR3L 存储器、则 DDRECC_D0...D7、DDRECC_DQM 和 DDRECC_DQS 保持未连接状态、请提供建议。  

    已连接片上 ECC 存储器的数据表和方框图。

    概括地说、AM574x 是否支持片上 ECC 架构?

     e2e.ti.com/.../43_2D00_46TR16256EC_2D00_85120ECL.RevB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、不支持具有片上 ECC 的 DDR3L 存储器。

    根据 DDR3数据表的第10节、通过设置 MR3[5]= 0来禁用 ECC。  

    请参阅  AM5746 TRM 的第16.3.4.7.2节 DDR3 SDRAM 初始化 、其中规定在初始化期间 MR3将被编程为0x0。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/spruih8 

    此致、
    Kevin