This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:不使用 IBL 引导

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1028205/tms320c6657-nor-booting-with-ibl

器件型号:TMS320C6657

我正在尝试从 NOR 闪存加载和引导我自己的代码。 我在 PSDK 文档中介绍了以下内容。

只需在 L2存储器中的区域确认、当 IBL 加载自定义应用时、它无法使用。

顺便说一下、在哪里可以找到6657EVM 上加载的演示源代码?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我在 PSDK 中找到了用于 POST 演示的源代码。 从演示的映射文件中、它看起来离开了 L2存储器的第一个0x30000、就是这样。

    存储器配置

    名称源长度使用未使用的属性填充
    ------------ ---- ------ ---- ---- --------
    L2SRAM 00830000 00050000 0001085a 0003f7a6 RW X
    L1PSRAM 00e00000 00007fff 00000000 00007fff RW X
    L1DSRAM 00f00000 00007fff 00000000 00007fff RW X
    MSMCSRAM 0c000000 00200000 00000000 00200000 RW X
    LINKRAM 10820000 00000200 00000000 00000200 RWIX
    CPPIRAM 10820200 00000200 00000000 00000200 RWIX
    PKTRAM 10820400 00000800 00000000 00000800 RWIX
    DDR3 80000000 10000000 00000000 10000000 RW X