This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA750:我遇到问题、对处理器无法启动的原因进行故障排除

Guru**** 675520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1028506/dra750-i-am-having-trouble-troubleshooting-on-why-processor-is-not-booting-up

器件型号:DRA750

您好!

你好。 我有一位客户正在使用 DRA752BPGABCQ1。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

我遇到了问题、对处理器无法启动的原因进行了故障排除

我检查了 XI_OS0、XI_OSC1、RTC_OSC_XI_CLKIN32处的所有电源和时钟。 我没有看到 RSTOUT_N 未出现。 还有什么可以检查的吗?

我们有多个板、这是唯一停止工作的板

我想知道是否有一个引脚列表、我需要进行检查以使 RSTOUT_N 变为高电平

我正在执行其他测试、并注意到它已停止工作

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于只有单板发生故障、而其他板正常工作、设计可能正常、只是制造或组件故障问题。  首先要检查的是所有电源。  某些电源可能会被过滤掉(直列式组件)-因此请确保检查滤波器的处理器侧(因为滤波器可能是故障组件)。  有很多电源轨、有些电源轨是单独过滤的-请确保检查所有电源轨。  下一个项目是输入时钟。  OSC0是所需的引导时钟、确保其频率正确(必须为20、27或19.2MHz。  其他时钟输入是可选的、因此无需器件复位。  最后是复位输入。  确保 RTC_PORz 和 PORz 在加电期间都保持低电平、并且在电源稳定后驱动为高电平。  还应确保复位输入为有效逻辑电平(可为1.8V 或3.3V、具体取决于其他设计方面。  满足所有这些条件后、器件应退出内部复位机制、并将 RSTOUTn 驱动为高电平、以指示退出复位。