This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:vision_apps#39;ethfw 演示运行错误!

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1028421/tda4vm-vision_apps-ethfw-demo-running-error

器件型号:TDA4VM

您好、专家:
我使用的是 ti_RTOS SDK 7.02 vision_apps。
v 在 vision_apps 中尝试运行 ethfw 演示程序时遇到了一些问题,您能为我提供帮助吗?

https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/07_02_00_06/exports/docs/vision_apps/docs/user_guide/ETHFW_DEMOS.html#autotoc_md239

我按照教程的说明成功运行了 PC1上的 DHCP 服务和复用服务器,并使用电缆连接了 GESI 卡的端口2。
同时、另一台 Ubuntu 计算机通过电缆连接到端口3。

启动 j721e 后,A72和 MCU2_0成功获取了 IP 地址,但 PC2无法自动获取 IP,因此我手动将 PC2的 IP 地址指定为同一网段。 但是 PC2无法 ping A72或 MCU2_0,并且无法访问 plex 服务。

在我的环境中  

PC1:192.168.10.1

a72:192.168.10.136

MCU2_0:192.168.10.135

PC2:无法获取 IP 地址,然后我将 IP 设置为192.168.10.138

结果

PC 1:  ping   192.168.10.136..... 好的

PC 1:  ping   192.168.10.135..... 好的

PC1:  ping 192.168.10.138失败

以下是日志:

e2e.ti.com/.../cpsw9.txt