This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4379:CANn#39;t mount SD 卡缺失 DEV/mmcblk

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65218, AM4372, TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1024768/am4379-cann-t-mount-sd-card-missing-dev-mmcblk

器件型号:AM4379
主题中讨论的其他器件:TPS65218AM4372TLV320AIC3106

您好!

我们自定义 AM437X-gp-EVM 板已安装 ti-sdk-rt-AM437X-EVM-05.03.00.07、该板工作正常、但无法安装 SD 卡。

我可以按照以下方式在 U-boot 中写入它、但 当系统从 NAND 启动时、没有/dev/mmcblk0、mmblk1、……

U-Boot 2018.01-00569-gccad41e-m脏(2019年6月08日- 13:39:56 +0800)

CPU:AM437X-GP 1.2版
型号:TI AM437x GP EVM
DRAM:1 GiB
PMIC:TPS65218
NAND:512 MiB
MMC:OMAP SD/MMC:0
***警告- CRC 错误,使用默认环境

网络: 未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC
无法获取 cpsw: Addr 0的 PHY
CPsw、USB_ether
按任意键停止自动引导:0
=> printenv 分区
partitions=uuid_disk=${uid_gppt_disk};name=rootfs、start=2MiB、size=-、uid=${uid_gppt_rootfs}
=> MMC 列表
OMAP SD/MMC:0
=> GPT 写入 MMC 0 ${partitions}
写入 GPT:成功!

请建议如何解决此问题。 谢谢!

我们检查以下各项:

1) 1)在修改的 AM437X-gp-evm.dts 文件中:

mmc1_pins:pinmux_mmc1_pins{
pinctrl-single、pins =<

         AM4372_IOPAD (0x900、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* D1:mmc0_clk.mmc0_clk *
         AM4372_IOPAD (0x904、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* D2:mmc0_cmd.mmc0_cmd *
         AM4372_IOPAD (0x8fc、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* C1:mmc0_data0.mmc0_data0 */
         AM4372_IOPAD (0x8f8、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* C2:mmc0_dat1.mmc0_data1 */
         AM4372_IOPAD (0x8f4、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* B2:mmc0_data2.mmc0_data2 */
         AM4372_IOPAD (0x8f0、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* B1:mmc0_dat3.mmc0_dat3 */
          AM4372_IOPAD (0x960、PIN_INPUT | MUX_MODE7)/* spi0_CS1.GPIO0_6 *
>;
};

mmc1{(&M)
状态="正常";
VMMC-SUPPLY =<&EVM_v3_3D>;
总线宽度=<4>;
pinctrl-names ="default";
pinctrl-0 =<&mmc1_PINs>;
CD-GPIO =<&GPIO0 6 GPIO_ACTIVE_LOW>;
};

2)在 kernnel 配置中:

设备驱动程序-->

   <*>MMC/SD/SDIO 卡支持 -->
       <*>MMC  块设备驱动程序

     <*>TI OMAP 多媒体卡接口支持

3)启动日志为(dmesg -k):

[0.000000]   在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000]   Linux 版本4.14.79-rt47-ga72bf1418c (root@Ubuntu)(gcc 版本7.2.1 20171011 (Linaro GCC 7.2-2017.11))#2挤占 RT Sat 7月31日00:21:09 PDT 2021
[0.000000]   CPU:ARMv7处理器[412fc09A]修订版10 (ARMv7)、CR=10c53c7d
[0.000000]   CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
[0.0000]   、共个:FDT:机器模型:TI AM437x GP EVM
[0.000000]   内存策略:数据高速缓存写回
[0.000000]   EFI:从 FDT 获取 EFI 参数:
[0.000000]   EFI:未找到 UEFI。
[0.000000]   CMA:在 bbd000000处保留48 mib
[0.000000]   在节点0上的总页:262144
[0.000000]   free_area_init_node:节点0、pgdat c0d54108、node_mem_map ef6f9000
[0.000000]     正常区域:用于 memmap 的1728页
[0.000000]     正常区域:保留0页
[0.000000]     正常区域:196608页、LIFO 批处理:31
[0.000000]     HIGHMEM 区域:65536页、LIFO 批处理:15
[0.000000]   CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
[0.000000]   AM437x ES1.2 (SGX NEON)
[0.000000]   pcpu-alloc:s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
[0.000000]   pcpu-alloc:[0] 0
[0.000000]   在上构建了1个区域列表、移动分组。  总页数:260416
[0.000000]   内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=ubi0:rootfs rw ubi.mtd=NAND.file-system、2048 rootfstype=ubifs rootwait=1
[0.000000]   PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
[0.000000]   条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
[0.000000]   inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
[0.000000]   内存:976228K/1048576K 可用(8192K 内核代码、342K rwdata、2472K rodata、1024K init、273K BSS、 23196K 保留、49152K CMA 保留、212992K HIGHMEM)
[0.000000]   虚拟内核内存布局:
                  向量 :0xff0000-0xff1000  (  4KB)
                  Fixmap :0xc00000 - 0xc00000  (3072 KB)
                  vmalloc:0xf0800000 - 0x800000  (240 MB)
                  低内存 :0xC0000000-0xf0000000  (768 MB)
                  pkmap  :bfe00000 - 0xC0000000  (  2 MB)
                  模块:bbf000000 - bbfe00000  ( 14 MB)
                    .text:0xc0008000 - 0xc0900000  (9184 KB)
                    初始化:0xc0c00000 - 0xc0d00000  (1024KB)
                    .data:0xc0d00000 - 0xc0d55900  (343 KB)
                     .bss:0xc0d55900 - 0xc0d9a024  (274 KB)
[0.000000]   slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
[0.000000]   可抢占的分层 RCU 实现。
[0.000000]      RCU 优先级提升:优先级1延迟500ms。
[0.000000]      无加速宽限期(RCU_NORMAL、After _boot)。
[0.000000]      启用了 RCU 任务。
[0.000000]   NR_IRQ:16、nr_IRQ:16、预分配 IRQ:16
[0.000000]   L2C:平台修改辅助控制寄存器:0x0e030000 -> 0x3e430000
[0.000000]   L2C:DT/平台修改辅助控制寄存器:0x0e030000 -> 0x3e430000
[0.000000]   L2C-310支持 Cortex-A9的早期 BRESP
[0.000000]   OMAP L2C310:ROM 不支持电源控制设置
[0.000000]   L2C-310动态时钟门控禁用、待机模式禁用
[0.000000]   启用了 L2C-310高速缓存控制器、16路、256 KB
[0.000000]   L2C-310:cache_ID 0x410000c9、AUX_CTRL 0x4e430000
[0.000000]   OMAP 时钟事件源:timer2为24000000 Hz
[0.000012]   sched_clock:24MHz 时为32位、分辨率为41ns、每89478484971ns 换行一次
[0.000022]   时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:79635851949 ns
[0.000027]   OMAP 时钟源:Timer1为24000000 Hz
[0.000156]   sched_clock:500MHz 时为64位、分辨率为2ns、每4398046511103ns 换行一次
[0.000165]   时钟源:ARM_GLOBAL_TIMER:MASK:0xE6a171a037、max_idle_ns:881590485102 ns
[0.000182]   切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为2ns
[0.000552]   时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419 ns
[0.000555]   OMAP 时钟源:32768Hz 时为32K_COUNTER
[0.000976]   控制台:彩色虚拟设备80x30
[0.001102]   警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0'替代
[0.001104]   这样可以确保您仍然看到内核消息。 请
[0.001106]   更新您的内核命令行。
[0.001132]   校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 1000.00茂物剪(lpj=5000000)
[0.001141]   pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.001313]   安装高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.001329]   mountpoint-cache 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.002118]   CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
[0.002167]   CPU0:sp幽灵 v2:使用 BPIALL 权变措施
[0.002869]   为0x80100000 - 0x80100060设置静态标识映射
[0.003101]   分层 SRCU 实现。
[0.003724]   EFI 服务将不可用。
[0.004635]   devtmpfs:已初始化
[0.014157]   random:从 buck_table_alloc+0x124/0x27c 调用 get_random_u32、crng_init=0
[0.014880]   VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本9修订版4
[0.014907]   时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
[0.01491]   futex 散列表条目:256 (顺序:1、8192字节)
[0.018208]   pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.018897]   DMI not present or invalid (DMI 不存在或无效)。
[0.019410]   NET:注册协议系列16.
[0.021155]   DMA:预分配256 K2B 池用于原子相干分配
[0.098838]   GPIO gpiochip0:(GPIO):添加了 GPIO 特性(254:0)
[0.098925]   gpiochip_setup_dev:在器件上注册的 GPIO 0至31:gpiochip0 (GPIO)
[0.099153]   OMAP GPIO 硬件版本0.1
[0.100059]   GPIO gpiochip1:(GPIO):添加了 GPIO 特性(254:1)
[0.100146]   gpiochip_setup_dev:在器件上注册了32至63的 GPIO:gpiochip1 (GPIO)
[0.101129]   GPIO gpiochip2:(GPIO):添加了 GPIO 特性(254:2)
[0.101217]   gpiochip_setup_dev:在器件上注册了64至95的 GPIO:gpiochip2 (GPIO)
[0.102153]   GPIO gpiochip3:(GPIO):添加了 GPIO 特性(254:3)
[0.102250]   gpiochip_setup_dev:在器件上注册了 GPIO 96至127:gpiochip3 (GPIO)
[0.106167]   OMAP-GPMC 50000000。GPMC:找不到节点/OCP@44000000 / L4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/nand_flash_x8的 pctldev、延迟探针
[0.109306]   无 ATAG?
[0.109330]   硬件断点:找到5个(+1保留)断点和1个观察点寄存器。
[0.109343]   HW 断点:最大观察点大小为4字节。
[0.123062]   EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
[0.123656]   of _get_named_gpiod_flags:无法解析节点"/fixedreguler-v3_3D[0]的"GPIO"属性
[0.124027]   of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/fixedreguler-mmcwl[0]的'GPIO'属性-状态(0)
[0.126991]   OMAP-i2c 44e0b000。i2c:找不到节点/OCP@44000000 / L4_wkup@44c00000/CSCM@210000/引脚多路复用@800/i2c0_Pins 的 pctldev、延迟探针
[0.127050]   omap_i2c 4802a000.i2c:找不到节点/OCP@44000000 /L4_wkup@44c0000000/CSCM@210000/ pinmux@800/i2c1_pins 的 pctldev、延迟探针
[0.127165]   介质:Linux 介质接口:v0.10
[0.127204]   Linux 视频捕捉接口:v2.00
[0.127309]   pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.127317]   pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.127337]   已注册 PTP 时钟支持
[0.127370]   EDAC MC:版本:3.0.0
[0.127822]   DMI:固件注册失败。
[0.128176]   OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
[0.128592]   已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
[0.129700]   时钟源:切换到时钟源 Timer1
[0.137664]   NET:注册协议系列2.
[0.138386]   TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
[0.138470]   TCP BIND 哈希表条目:8192 (顺序:5、196608字节)
[0.138999]   TCP:已配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
[0.139240]   UDP 哈希表条目:512 (顺序:3、32768字节)
[0.139362]   UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:3、32768字节)
[0.139690]   NET:注册协议系列1.
[0.140384]   RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
[0.140398]   RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.140403]   RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.140408]   RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
[0.140420]   PCI:CLS 0字节、默认64
[0.142453]   工作集:timestimer_bits=14 max_order=18 bucke_order=4
[0.146586]   squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[0.147421]   NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[0.147458]   已注册密钥类型 id_resolver
[0.147464]   注册了密钥类型 id_legacy
[0.147506]   NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
[0.149557]   退回:池大小:64页
[0.149645]   块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要245)
[0.149658]   已注册 IO 调度程序 NOP
[0.149664]   已登记 IO 调度程序的截止日期
[0.149983]   已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
[0.149996]   已注册 IO 调度程序 MQ-Deadline
[0.150002]   已注册 IO 调度程序 kyber
[0.152126]   pinctrl-single 44e10800.pinmux:在 pA f9e10800大小796处为199个引脚
[0.155058]   PWM 背光灯:GPIO 查找以启用消费类产品
[0.155069]   PWM 背光灯:使用器件树进行 GPIO 查找
[0.155082]   of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/backlight[0]的'ENABLE-GPIO'属性
[0.155088]   of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/backlight[0]的'ENABLE-GPIO'属性
[0.155093]   PWM 背光灯:使用查找表进行 GPIO 查找
[0.155100]   PWM 背光灯:查找 GPIO 使能失败
[0.155120]   PWM 背光灯:未找到使用虚拟稳压器的背光电源
[0.202149]   串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
[0.2043433]   omap8250 44e09000.serial:未指定时钟速度:使用默认值:48000000
[0.205033]   在 MMIO 0x44e09000 (IRQ = 30、base_baud = 3000000)处的44e09000.serial: ttyS0是8250
[0.943710]   控制台[ttyS0]已启用
[0.949214]   omap_rng 48310000.rng:随机数生成器版本 20.
[0.956582]   omapdss_DSS 4832a000.dss:未找到4832a000.dss 电源 VDDA_VIDEO、使用虚拟稳压器
[0.965994]   DSS:OMAP DSS 修订版2.0
[0.970256]   omapdss_dss 4832a000.dss:bound 4832a400.dispc (dispops dispc_component_ops)
[0.979367]   Panel-dpi 显示:GPIO 查找以启用消费者功能
[0.979376]   panel-dpi 显示:使用设备树进行 GPIO 查找
[0.979388]   of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点"/display[0]的'ENABLE-GPIO'属性
[0.979395]   of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点"/display[0]的'ENABLE-GPIO'属性
[0.979399]   Panel-dpi 显示:使用查找表进行 GPIO 查找
[0.979405]   面板-dpi 显示:查找 GPIO 启用失败
[0.979411]   面板-dpi 显示:GPIO 查找、用于消费者复位
[0.979414]   面板-dpi 显示:使用器件树进行 GPIO 查找
[0.979420]   of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点"/display[0]的'set-gpio'属性
[0.979424]   of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点"/display[0]的'resset-gpio'属性
[0.979429]   面板-dpi 显示:使用查找表进行 GPIO 查找
[0.979433]   panel-dpi 显示:查找 GPIO 复位失败
[0.979449]   面板-dpi 显示:未找到显示电源 VCC、使用虚拟稳压器
[1.000182]   返修:模块已加载
[1.012000]   循环:模块已加载
[1.017842]   MDIO_BUS 固定-0:用于消费类复位的 GPIO 查找
[1.017853]   MDIO_bus 固定-0:使用查找表进行 GPIO 查找
[1.017859]   MDIO_bus 固定-0:查找 GPIO 复位失败
[1.017880]   libphy:固定 MDIO 总线:探测
[1.037713]   MDIO_bus 4a101000.MDIO:用于消费类复位的 GPIO 查找
[1.037723]   MDIO_bus 4a101000.MDIO:使用查找表进行 GPIO 查找
[1.037729]   MDIO_bus 4a101000.MDIO:查找 GPIO 复位失败
[1.089776]   DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6、总线频率1000000
[1.097477]   DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:检测到的 phy 掩码 ffffffce
[1.106462]   libphy: 4a101000.mdio:探测
[1.110513]   DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[0]:器件4a101000.MDIO:00、驱动程序 RTL8211F 千兆位以太网
[1.120128]   DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[4]:器件4a101000.MDIO:04、驱动程序 RTL8211F 千兆位以太网
[1.129748]   DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[5]:器件4a101000.MDIO:05、驱动程序 RTL8211F 千兆位以太网
[1.140368]   cpsw 4a100000.ethernet:DT 中缺少 dual_emac_res_vlan。
[1.146848]   cpsw 4a100000.ethernet:使用1作为0从设备的保留 VLAN
[1.153642]   cpsw 4a100000.ethernet:DT 中缺少 dual_emac_res_vlan。
[1.160116]   cpsw 4a100000.ethernet:使用2作为1个从设备的保留 VLAN
[1.166847]   cpsw 4a100000.以太网:检测到的 MACID = A8:1b:6a:C9:91:36
[1.173496]   cpsw 4a100000.ethernet:初始化 cpsw ale 版本1.4
[1.179881]   CPsw 4a100000.以太网:ALE 表大小1024
[1.185168]   cpsw 4a100000.以太网:CPT:溢出检查周期500 (jiffies)
[1.193082]   cpsw 4a100000.以太网:cpsw:检测到的 MACID = A8:1b:6a:C9:91:38
[1.202352]   OMAP_RTC 44e3e000.RTC:已在运行
[1.207876]   OMAP_RTC 44e3e000.RTC:字符器件(253:0)
[1.207989]   OMAP_RTC 44e3e000 RTC:注册为 rtc0
[1.213362]   i2c /dev/entries 驱动程序
[1.217285]   IR NEC 协议处理程序已初始化
[1.221840]   已初始化 IR RC5 (x/SZ)协议处理程序
[1.226913]   已初始化 IR RC6协议处理程序
[1.231460]   已初始化 IR JVC 协议处理程序
[1.236008]   IR Sony 协议处理程序已初始化
[1.240643]   IR Sanyo 协议处理程序已初始化
[1.245365]   IR Sharp 协议处理程序已初始化
[1.250087]   IR MCE 键盘/鼠标协议处理程序已初始化
[1.255941]   IR XMP 协议处理程序已初始化
[1.261481]   sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
[1.267691]   sdhci:版权所有(c) Pierre Osman
[1.272547]   omap_hsmmc 48060000.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
[1.272554]   OMAP_hsmmc 48060000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
[1.272604]   OMAP_hsmmc 48060000.MMC:查找 GPIO CD 失败
[1.272790]   sddhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
[1.282593]   NET:注册协议系列10.
[1.288327]   采用 IPv6的段路由
[1.292097]   SIT:IPv6、IPv4和 MPLS over IPv4隧道驱动程序
[1.298665]   NET:注册协议系列17.
[1.303419]   注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
[1.307917]   OMA_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
[1.322538]   omapdrm omapdrm.0:DMM 不可用、禁用 DMM 支持
[1.329616]   [DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
[1.336280]   [DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
[1.416888]   控制台:切换到彩色帧缓冲器设备128x48
[1.441106]   omapdrm omapdrm.0:fb0:omapdrm 帧缓冲器件
[1.447850]   [DRM]为次要0上的 omapdrm.0初始化了 omapdrm 1.0.0 20110917
[1.455568]   OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
[1.460748]   GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
[1.466893]   gpiochip_find_base:找到510的新基座
[1.467170]   GPIO gpiochip4:(OMAP-GPMC):添加了 GPIO 特性(254:4)
[1.467255]   gpiochip_setup_dev:在器件:gpiochip4 (OMAP-GPMC)上注册了 GPIO 510至511
[1.468531]   OMAP2-nand 1000000.nand:用于消费类 RB 的 GPIO 查找
[1.468541]   OMAP2-nand 1000000.nand:使用器件树进行 GPIO 查找
[1.468584]   OF_GET_NAMED_Gpio_FLAGS:解析了节点'/OCP@44000000 / GPMC@50000000/ n 和@0、0[0]的'RB-GPIO'属性-状态(0)
[1.468745]   nand:device found、Manufacturer ID:0x01、Chip ID:0xdc
[1.475149]   Nand:AMD/Spanion S34ML04G2
[1.479093]   nand:512 MIB、SLC、擦除大小:128 KiB、页面大小:2048、OOB 大小:128
[1.486880]   使用 OMAP-ECC_BCH16_CODE_HW ECC 方案
[1.491869]   在 MTD 器件 OMAP2-nand.0上找到10个部件分区
[1.497988]   在"OMAP2-nand.0"上创建10个 MTD 分区:
[1.503420]   0x000000000000 0x000000040000:“NAND.SPL”
[1.509841]   0x000000040000-0x000000080000:“NAND.SPL.Backup1”
[1.516669]   0x000000080000-0x0000000c0000:“NAND.SPL.Backup2”
[1.523499]   0x0000000c0000-0x000000100000:“NAND.SPL.backup3”
[1.530428]   0x000000100000-0x000000180000:“NAND.u-boot-spl-OS”
[1.537564]   0x000000180000-0x000000280000:“NAND.u-boot”
[1.544390]0x000000280000-0x0000002c0000   :“NAND.u-boot-env”
[1.551130]   0x0000002c0000-0x300000:“NAND.u-boot-env.Backup1”
[1.558549]   0x000000300000-0x000000a00000:“NAND.kernel”
[1.568633]   0x000000a00000-0x000020000000:“NAND.FILE-SYSTEM”
[1.894701]   OMAP_i2c 44e0b000。i2c:100kHz 时的总线0修订版0.12
[1.901741]   OMAP_i2c 4802a000.i2c:总线1修订版0.12 (100kHz 时)
[1.908024]   omap_hsmmc 48060000.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
[1.908031]   omap_hsmmc 48060000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
[1.908083]   omap_hsmmc 48060000.mmc:查找 GPIO CD 失败
[1.908510]   ubi0:连接 mtd9
[3.509794]   ubi0:扫描完成
[3.524387]   ubi0:附加的 mtd9 (名称"NAND.file-system"、大小502 MIB)
[3.531058]   ubi0:PEB 大小:131072字节(128 KiB)、LEB 大小:126976字节
[3.537964]   ubi0:最小值/最大值 I/O 单元大小:2048/248、子页大小为512
[3.544694]   ubi0:VID 标头偏移:2048 (对齐2048)、数据偏移:4096
[3.551685]   ubi0:良好的 PEB:4016、不良 PEB:0、损坏的 PEB:0
[3.557803]   ubi0:用户卷:1,内部卷:1,最大 卷数:128
[3.565057]   ubi0:最大/平均擦除计数器:2/0、WL 阈值:4096、图像序列编号:873692103
[3.574142]   ubi0:可用 PEB:0、总保留 PEB:4016、为不良 PEB 处理保留的 PEB:80
[3.583503]   ubi0:启动后台线程"ubi_bgt0d"、PID 68
[3.589919]   OMAP_RTC 44e3e000.RTC:将系统时钟设置为2021-08-05 03:11:09 UTC (1628133069)
[3.599319]   EVM_v3_3D:正在禁用
[3.602579]   vmmcwl_fixed:正在禁用
[3.606095]   ALSA 器件列表:
[3.609070]     未找到声卡。
[3.619894]   UBIFS (ubi0:0):后台线程"ubifs_bgt0_0"已启动、PID 70
[3.644920]   UBIFS (ubi0:0):需要恢复
[3.854419]   UBIFS (ubi0:0):恢复已完成
[3.8960]   UBIFS (ubi0:0):UBIFS:已安装的 UBI 设备0、卷0、名称"rootfs"
[3.868424]   UBIFS (ubi0:0):LEB 大小:126976字节(124 KiB)、最小值/最大值 I/O 单元大小:2048字节/2048字节
[3.878387]   UBIFS (ubi0:0):FS 大小:497872896字节(474 MIB、3921 LEB)、日志大小9023488字节(8 MIB、72 LEB)
[3.889132]   UBIFS (ubi0:0):为根保留:0字节(0 KiB)
[3.894993]   UBIFS (ubi0:0):媒体格式:W4/r0 (最新版本为 W5/r0)、UUID A1DD698B-2F5A-4EC1-AD09-57F394115CB5、小型 LPT 模型
[3.906894]   VFS:已在设备0:15上安装根(ubifs 文件系统)。
[3.913931]   devtmpfs:已安装
[3.918765]   释放未使用的内核内存:1024K
[5.049975]   随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
[5.090104]   random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
[5.120019]   随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
[5.635807]   cryptofdev:加载树外模块并使内核发生故障。
[5.643800]   cryptodev:已加载驱动程序1.9。
[8.205712]   OMA_WDT:OMAP 看门狗定时器修订版0x01:初始超时60秒
[8.206525]   omap_hsmmc 48060000.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
[8.206530]   omap_hmc 48060000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
[8.206583]   omap_hmc 48060000.mmc:查找 GPIO CD 失败
[8.210946]   OMAP_hsmmc 48060000.MMC:消费类 CD 的 GPIO 查找
[8.210952]   OMAP_hsmmc 48060000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
[8.211005]   OMAP_hmc 48060000.MMC:查找 GPIO CD 失败
[8.240837]   omap_hsmmc 48060000.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
[8.240844]   omap_hmc 48060000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
[8.240896]   omap_hmc 48060000.mmc:查找 GPIO CD 失败
[8.242800]   omap_hsmmc 48060000.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
[8.242806]   OMAP_hsmmc 48060000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
[8.242853]   omap_hsmmc 48060000.mmc:查找 GPIO CD 失败
[8.275800]   remoteproc remoteproc0:wkup_m3可用
[8.276613]   omap_hsmmc 48060000.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
[8.276619]   OMAP_hsmmc 48060000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
[8.276671]   OMAP_hsmmc 48060000.MMC:查找 GPIO CD 失败
[8.401250]   omap_hsmmc 48060000.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
[8.401256]   omap_hmc 48060000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
[8.401309]   omap_hsmmc 48060000.mmc:查找 GPIO CD 失败
[8.401474]   remoteproc remoteproc0:为 wkup_m3加电
[8.558218]   Remoteproc remoteproc0:引导 FW 映像 AM335x-pm-firmware.elf、大小224628
[8.559043]   remoteproc remoteproc0:远程处理器 wkup_m3现已启动
[8.559185]   wkup_m3_IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:CM3固件版本= 0x192
[8.674857]   of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/OCP@44000000 / i2c@4802a000/tlv320aic3106@18[0]的'GPIO-reset'属性
[8.692364]   omap_hsmmc 48060000.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
[8.692370]   omap_hmc 48060000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
[8.6924]   omap_hmc 48060000.mmc:查找 GPIO CD 失败
[8.850816]   OMAP-Hsmmc 48060000.MMC:消费类 CD 的 GPIO 查找
[8.850822]   OMAP_hsmmc 48060000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
[8.850876]   OMAP_hsmmc 48060000.MMC:查找 GPIO CD 失败
[8.861962]   OMAP_hsmmc 48060000.MMC:消费类 CD 的 GPIO 查找
[8.861968]   OMAP_hsmmc 48060000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
[8.862022]   omap_hmc 48060000.mmc:查找 GPIO CD 失败
[8.890631]   OMAP-Hsmmc 48060000.MMC:消费类 CD 的 GPIO 查找
[8.890637]   OMAP_hsmmc 48060000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
[8.890688]   OMAP_hsmmc 48060000.MMC:查找 GPIO CD 失败
[9.150286]   OMAP_hsmmc 48060000.MMC:消费类 CD 的 GPIO 查找
[9.150293]   OMAP_hsmmc 48060000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
[9.150345]   omap_hmc 48060000.mmc:查找 GPIO CD 失败
[9.172417]   OMAP-SHIM 53100000.SHIM:OMAP 修订版0.0上的硬件加速器
[9.252411]   omap_hsmmc 48060000.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
[9.252417]   omap_hsmmc 48060000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
[9.252469]   omap_hsmmc 48060000.mmc:查找 GPIO CD 失败
[9.252844]   OMAP-AES 53501000.AES:OMAP AES 硬件加速器修订版:0.1
[9.262379]   OMAP-AES 53501000.AES:将运行具有实时优先级的请求泵
[9.293768]   omap_hsmmc 48060000.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
[9.293774]   omap_hsmmc 48060000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
[9.293827]   omap_hsmmc 48060000.mmc:查找 GPIO CD 失败
[9.294154]   OMAP-DES 53701000.des: OMAP DES 硬件加速器版本:0.33
[9.296562]   OMAP-DES 53701000.des:将运行具有实时优先级的请求泵
[9.352951]   OMAP_hsmmc 48060000.MMC:消费类 CD 的 GPIO 查找
[9.352957]   omap_hsmmc 48060000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
[9.353007]   OMAP_hsmmc 48060000.MMC:查找 GPIO CD 失败
[10.632331]  PM:引导加载程序不支持仅 RTC!
[10.702122]  OMAP_hsmmc 48060000.MMC:消费类 CD 的 GPIO 查找
[10.702132]  OMAP_hsmmc 48060000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
[10.702187]  OMAP_hsmmc 48060000.MMC:查找 GPIO CD 失败
[10.813100]  of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/sound0[0]的'sple-audio-card, hp-det-gpio'属性
[10.813311]  of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/sound0[0]的'sple-audio-card、mic-det-gpio'属性
[10.818865]  ASOC-simple-card sound0:tlv320aic3x-hifi <->4803c000.McASP 映射正常
[10.865255]  ASOC-simple-card sound0:ASOC:无 DMI 供应商名称!
[10.942300]  omap_hsmmc 48060000.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
[10.942310]  omap_hmc 48060000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
[10.942364]  OMAP_hsmmc 48060000.MMC:查找 GPIO CD 失败
[14.595140]  omap_hsmmc 48060000.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
[14.595153]  OMAP_hsmmc 48060000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
[14.595204]  OMAP_hsmmc 48060000.MMC:查找 GPIO CD 失败
[14.600643]  输入:TI-TSC 作为/devices/platform/44000000.ocp/44e0d000.tscadc/44e0d000.tscadc:TSC/input/input0
[14.678329]  omap_hsmmc 48060000.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
[14.678341]  OMAP_hsmmc 48060000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
[14.678392]  OMAP_hsmmc 48060000.MMC:查找 GPIO CD 失败
[14.690686]  prusss 54400000。prusss:创建 PRU 内核和其他子平台器件
[14.778700]  omap_hsmmc 48060000.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
[14.778713]  OMAP_hsmmc 48060000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
[14.778765]  OMAP-Hsmmc 48060000.MMC:查找 GPIO CD 失败
[14.783777]  OMAP-Hsmmc 48060000.MMC:消费类 CD 的 GPIO 查找
[14.783790]  OMAP_hsmmc 48060000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
[14.783838]  OMAP_hsmmc 48060000.MMC:查找 GPIO CD 失败
[14.786931]  pruss 54440000.pruss:创建 PRU 内核和其他子平台器件
[14.883542]  omap_hsmmc 48060000.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
[14.883548]  omap_hsmmc 48060000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
[14.883601]  OMAP_hsmmc 48060000.MMC:查找 GPIO CD 失败
[14.987798]  omap_hsmmc 48060000.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
[14.987811]  omap_hmc 48060000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
[14.987866]  OMAP_hsmmc 48060000.MMC:查找 GPIO CD 失败
[15.010997]  OMAP-Hsmmc 48060000.MMC:消费类 CD 的 GPIO 查找
[15.011010]  omap_hmc 48060000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
[15.011065]  omap_hmc 48060000.mmc:查找 GPIO CD 失败
[15.026259]  remoteproc remoteproc1:544340.PRU 可用
[15.065164]  usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
[15.065559]  usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
[15.065984]  usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
[15.156901]  xhci-hcd xhci-hcd.3.auto: xHCI 主机控制器
[15.156942]  xhci-hcd xhci-hcd.3.auto:注册新 USB 总线、分配总线编号1
[15.168177]  xhci-hcd xhci-hcd.3.auto: HCC params 0x0238f06d HCI version 0x100 quirks 0x02010010
[15.171372]  xhci-hcd xhci-hcd.3.auto: IRQ 95、io mem 0x483d0000
[15.172062]  USB USB1:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0002
[15.172069]  USB USB1:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
[15.172073]  USB USB1:产品:XHCI 主机控制器
[15.172077]  USB USB1:制造商:Linux 4.14.79-rt47-ga72bf1418c xhci-hcd
[15.172081]  USB USB1:串行号:xhci-hcd.3.auto
[15.184899]  集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
[15.185073]  集线器1-0:1.0:检测到1个端口
[15.188814]  omap_hsmmc 48060000.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
[15.188820]  omap_hsmmc 48060000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
[15.188874]  omap_hmc 48060000.mmc:查找 GPIO CD 失败
[15.190323]  omap_hsmmc 48060000.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
[15.190330]  omap_hmc 48060000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
[15.190373]  OMAP_hsmmc 48060000.MMC:查找 GPIO CD 失败
[15.191009]  xhci-hcd xhci-hcd.3.auto: xHCI 主机控制器
[15.191031]  xhci-hcd xhci-hcd.3.auto:注册新 USB 总线、分配总线编号2
[15.191050]  xhci-hcd xhci-hcd.3.auto:主机支持 USB 3.0 SuperSpeed
[15.191225]  USB USB2:我们不知道该主机的 LPM 算法、因此禁用了 LPM。
[15.191364]  USB USB2:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0003
[15.191372]  USB USB2:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
[15.191376]  USB USB2:产品:XHCI 主机控制器
[15.191380]  USB USB2:制造商:Linux 4.14.79-rt47-ga72bf1418c xhci-hcd
[15.191384]  USB USB2:Serial Number:xhci-hcd.3.auto
[15.193359]  集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
[15.193423]  集线器2-0:1.0:检测到1个端口
[15.194352]  OMAP_hsmmc 48060000.MMC:消费类 CD 的 GPIO 查找
[15.194357]  OMAP_hsmmc 48060000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
[15.194407]  OMAP_hsmmc 48060000.mmc:查找 GPIO CD 失败
[15.195568]  omap_hmc 48060000.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
[15.195574]  OMAP_hsmmc 48060000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
[15.195613]  OMAP_hsmmc 48060000.MMC:查找 GPIO CD 失败
[15.197007]  OMAP_hsmmc 48060000.MMC:消费类电子光盘的 GPIO 查找
[15.197012]  OMAP_hsmmc 48060000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
[15.197057]  OMAP_hsmmc 48060000.MMC:查找 GPIO CD 失败
[15.197843]  xhci-hcd xhci-hcd.4.auto: xHCI 主机控制器
[15.197877]  xhci-hcd xhci-hcd.4.auto:新 USB 总线已注册、分配总线编号3
[15.199270]  xhci-hcd xhci-hcd.4.auto: HCC params 0x0238f06d HCI version 0x100 quirks 0x02010010
[15.204722]  xhci-hcd xhci-hcd.4.auto: IRQ 94、io mem 0x48390000
[15.204930]  USB USB3:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0002
[15.204936]  USB USB3:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
[15.204941]  USB USB3:产品:XHCI 主机控制器
[15.204945]  USB USB3:制造商:Linux 4.14.79-rt47-ga72bf1418c xhci-hcd
[15.20494949]  USB USB3:Serial Number:xhci-hcd.4.auto
[15.207648]  集线器3-0:1.0:找到 USB 集线器
[15.210089]  集线器3-0:1.0:检测到1个端口
[15.211434]  omap_hmc 48060000.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
[15.2114141]  OMAP_hsmmc 48060000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
[15.211493]  omap_hmc 48060000.mmc:查找 GPIO CD 失败
[15.213319]  omap_hsmmc 48060000.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
[15.213326]  OMAP_hsmmc 48060000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
[15.213373]  OMAP_hsmmc 48060000.MMC:查找 GPIO CD 失败
[15.213975]  xhci-hcd xhci-hcd.4.auto: xHCI 主机控制器
[15.213995]  xhci-hcd xhci-hcd.4.auto:新 USB 总线已注册、分配的总线编号4
[15.214014]  xhci-hcd xhci-hcd.4.auto:主机支持 USB 3.0 SuperSpeed
[15.214844]  USB USB4:我们不知道该主机的 LPM 算法、禁用 LPM。
[15.215036]  USB USB4:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0003
[15.215043]  USB USB4:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
[15.215047]  USB USB4:产品:XHCI 主机控制器
[15.215052]  USB USB4:制造商:Linux 4.14.79-rt47-ga72bf1418c xhci-hcd
[15.215055]  USB USB4:序列号:xhci-hcd.4.auto
[15.220706]  HUB 4-0:1.0:找到 USB 集线器
[15.220776]  集线器4-0:1.0:检测到1个端口
[15.222190]  OMAP-Hsmmc 48060000.MMC:消费类 CD 的 GPIO 查找
[15.222195]  OMAP-Hsmmc 48060000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
[15.222247]  OMAP_hsmmc 48060000.MMC:查找 GPIO CD 失败
[15.224512]  omap_hsmmc 48060000.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
[15.224518]  OMAP_hsmmc 48060000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
[15.224567]  OMAP_hsmmc 48060000.MMC:查找 GPIO CD 失败
[15.230150]  omap_hmc 48060000.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
[15.230157]  OMAP_hmc 48060000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
[15.230217]  OMAP-Hsmmc 48060000.MMC:查找 GPIO CD 失败
[15.413511]  ts 初始化
[15.414015]  ts probe!!
[15.414072]  of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/FPGA_Load[0]的'FPGA-nDCLK'属性-状态(0)
[15.414154]  of_get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/FPGA_Load[0]的'FPGA-DATA0'属性-状态(0)
[15.414172]  of_get_named_gpio_FLAGS:解析了节点"/fpga_Load[0]的'FPGA-nConfig'属性-状态(0)
[15.414178]  GPIO 请求正常
[15.414321]  virt_membase f60000.…
[15.422396]  m_ts 加载成功!
[15.430753]  OMAP_hsmmc 48060000.MMC:消费类 CD 的 GPIO 查找
[15.430759]  OMAP_hsmmc 48060000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
[15.430810]  omap_hmc 48060000.mmc:查找 GPIO CD 失败
[15.433145]  初始化成功!
[15.550007]  USB 1-1:使用 xhci-hcd 的新型高速 USB 器件编号2
[15.730082]  USB 1-1:找到新的 USB 器件、idVendor=0409、idProduct=005A
[15.730091]  USB 1-1:新 USB 器件字符串:MFR=0、Product=0、SerialNumber=0
[15.735516]  集线器1-1:1.0:找到 USB 集线器
[15.736143]  集线器1-1:1.0:检测到4个端口
[15.738172]  OMAP_hsmmc 48060000.MMC:消费类 CD 的 GPIO 查找
[15.738179]  omap_hsmmc 48060000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
[15.738231]  OMAP_hsmmc 48060000.MMC:查找 GPIO CD 失败
[16.050161]  USB 1-1.3:使用 xhci-hcd 的新型全速 USB 器件编号3
[16.124705]  PRU-rproc 54434000.PRU:PRU rproc 节点/OCP@44000000 /pruss_soc_bus@54426000/pruss@0/PRU@34000探测成功
[16.160923]  OMAP_hsmmc 48060000.MMC:消费类 CD 的 GPIO 查找
[16.160936]  OMAP_hsmmc 48060000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
[16.160992]  OMAP_hsmmc 48060000.MMC:查找 GPIO CD 失败
[16.162508]  removeproc remoteproc2:54438000.PRU 可用
[16.168373]  PRU-rproc 54438000。PRU:PRU rproc 节点/OCP@44000000 /pruss_soc_bus@54426000/prusss@0/PRU@38000探测成功
[16.182535]  USB 1-1.3:找到新的 USB 器件、idVendor=0e6f、idProduct=010C
[16.182544]  USB 1-1.3:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=0
[16.182549]  USB 1-1.3:产品:PDP 音频设备
[16.182552]  USB 1-1.3:制造商:高性能设计产品   
[16.186709]  omap_hsmmc 48060000.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
[16.186715]  OMAP_hsmmc 48060000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
[16.186766]  omap_hmc 48060000.mmc:查找 GPIO CD 失败
[16.289994]  USB 1-1.4:使用 xhci-hcd 的全新全速 USB 器件编号4
[16.386034]  omap_hsmmc 48060000.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
[16.386045]  omap_hmc 48060000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
[16.386101]  OMAP_hmc 48060000.mmc:查找 GPIO CD 失败
[16.387535]  remoteproc remoteproc3:54474000.PRU 可用
[16.398553]  PRU-rproc 54474000.PRU:PRU rproc 节点/OCP@44000000 / pruss_bus@54426000/ prusss@40000/PRU@74000探测成功
[16.408424]  omap_hsmmc 48060000.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
[16.408431]  omap_hmc 48060000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
[16.408482  ] omap_hsmmc 48060000.mmc:查找 GPIO CD 失败
[16.428669]  omap_hsmmc 48060000.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
[16.428678]  OMAP_hsmmc 48060000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
[16.428732]  OMAP_hsmmc 48060000.MMC:查找 GPIO CD 失败
[16.431199  ] remoteproc remoteproc4:54478000.PRU 可用
[16.437081]  PRU-rproc 54478000.PRU:PRU rproc 节点/OCP@44000000 /pruss_bus@54426000/prusss@40000/PRU@78000探测成功
[16.442357]  USB 1-1.4:找到新的 USB 器件、idVendor=0e6f、idProduct=010C
[16.442365]  USB 1-1.4:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=0
[16.442370]  USB 1-1.4:产品:PDP 音频设备
[16.442374]  USB 1-1.4:制造商:高性能设计产品   
[16.472674]  omap_hsmmc 48060000.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
[16.472680]  omap_hmc 48060000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
[16.472733]  omap_hsmmc 48060000.mmc:查找 GPIO CD 失败
[16.484509]  omap_hsmmc 48060000.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
[16.484516]  omap_hmc 48060000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
[16.484567]  omap_hmc 48060000.mmc:查找 GPIO CD 失败
[16.511647]  以太网通道绑定驱动程序:v3.7.1 (2011年4月27日)
[16.511674]  MII 链路监控设置为100ms
[16.642098]  usbcore:注册的新接口驱动程序 snd-usb-audio
[16.647448]  OMAP_hsmmc 48060000.MMC:消费类 CD 的 GPIO 查找
[16.647455]  OMAP-Hsmmc 48060000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
[16.647511]  omap_hmc 48060000.mmc:查找 GPIO CD 失败
[16.800569]  omap_hsmmc 48060000.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
[16.800582]  OMAP_hsmmc 48060000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
[16.800636]  OMAP_hsmmc 48060000.MMC:查找 GPIO CD 失败
[17.5609]  IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):bond0:链路未就绪
[17.729961]  Net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
[17.871502]  RTL8211F 千兆位以太网4a101000。MDIO:04:连接的 PHY 驱动程序[RTL8211F 千兆位以太网](MII_bus:phy_addr=4a101000。MDIO:04、IRQ=POLL)
[17.906756]  bond0:将 Eth0作为具有下行链路的备份接口进行奴役
[17.969908]  net eth1:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
[18.071480]  RTL8211F 千兆位以太网4a101000。MDIO:05:连接的 PHY 驱动程序[RTL8211F 千兆位以太网](MII_bus:phy_addr=4a101000。MDIO:05、IRQ=POLL)
[18.096516]  bond0:将 eth1作为具有下行链路的备份接口进行奴役
[18.118184]  器件 bond0进入混杂模式
[18.122985]  器件 eth0进入混杂模式
[18.128732]  器件 eth1进入混杂模式
[19.931571]  cpsw 4a100000.ethernet eth0:链路速率为-100Mbps/全速率-流控制 Rx/TX
[19.989855]  bond0:接口 eth0、100Mbps 全双工的链路状态肯定已启动
[19.997749]  bond0:警告:对于绑定中的任何适配器,链接伙伴没有802.3ad 响应
[20.011804]  bond0:第一个活动接口启动!
[20.016764]  IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):bond0:链路就绪
[24.174422]  输入:TS_uinput、如/devices/virtual/input/input1
[26.621266]  ts_open .................. [0]

我发现有很多:   

   omap_hsmmc 48060000.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
  omap_hsmmc 48060000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
   omap_hsmmc 48060000.mmc:查找 GPIO CD 失败

是这样吗? 但我在器件树文件(AM437X-gp-evm.dts)中定义了 MMC1、如前面所示。

此致、

杜德豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杜德豪您好、

    对延迟答复表示歉意。 您是否仍需要此主题的帮助?

    此致、

    Nick