This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX654GPEVM:TMDX654GPEVM 原理图–SPRR361:电流消耗 DP83867

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62095

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1027224/tmdx654gpevm-tmdx654gpevm-schematics-sprr361-current-consumption-dp83867

器件型号:TMDX654GPEVM
主题中讨论的其他器件:TPS62095

大家好、

您确定第5页的方框图是正确的吗? 根据 DP83867数据表 、1.0V 电源的电流消耗典型值。 108mA。  

我无法相信该 EVM 上的3个 PHY 消耗的电流为1.5A。

请提供建议!  

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有针对 AM65x EVM 的原始功耗分析、因此我无法确认1.49A 的来源。  DP83867可能会随着时间的推移而变化。  请注意、我发现 DP83867的功率估算值仅为25°C。  温度将对电流消耗产生重大影响、因此可能是为该器件保留额外电源的原因。

    我建议在您的功率估算中使用 DP83867数据表中的最新功率估算值、这也是因为它们可能自 AM65x EVM 设计以来发生了变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 SNLA241、在105°C 时、在123.78mA 的多个器件上测量了1.0V 电源的最大电流。  

    对于3个 PHY、这种1.5A 电流会让想要为3个具有1V @ 1A 电流的 PHY 供电的客户感到困惑。 请确认 ghis 也起作用。

    谢谢、最诚挚的问候、Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看 SNLA241、我看到电流高于123.78mA (140+mA)。  EVM 还将此电源连接到多个扩展接口、这可能是其具有额外容量的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS62095 是一款4A 稳压器、其3.7A 电流中包含多个扩展接口的附加容量。 (请参阅第1号后的图片)

    SNLA241中的140+ mA (2015年10月)是指 VDDA1P0电源轨上的1.1V 电压。 对于1V 电压轨、最大值为 为124.66mA @105°C

    但无论如何、即使我使用140+ mA 乘以3 (在我的情况下为4)、1A 稳压器在为 DP83867供电时应该足够了、就像在我的应用中一样??? 如果我使用2安培或更多安培的调节器,很快就会无聊:-)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。  是否还有其他有关此主题的问题、或者是否可以将其关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、如果这是一个确认、1安培稳压器足以为1V 电压轨上的4个 PHY 供电、则可以将其关闭。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是处理器论坛、我们的团队不支持 PHY 器件。  您可以在支持 PHY 的论坛中打开 E2E。  当然、数据表中显示的数字表示单个1A 稳压器可以支持4个 PHY (假设与数据表相同-例如利用率为50%)。  数据手册中未指明功率测量是平均值还是峰值。  您的设计应处理峰值电流。