默认情况下、7.3/8.0 SDK 支持4266MTS 的 DDR 速度。 如何将其降低至3733MTS?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
默认情况下、7.3/8.0 SDK 支持4266MTS 的 DDR 速度。 如何将其降低至3733MTS?
SDK 7.3:将频率更改为3733MTS
在 7.3 SDK 中、DDR 频率增加到4266MTS。
请找到以下 zip 文件、其中 DDR 频率降至3733MTS。 解压缩 4个映像并尝试引导。
e2e.ti.com/.../8358.3_2D00_ddr_2D00_reduced_2D00_freq_2D00_3733.zip
供参考:仅当您想在设置中重新创建上述文件时、请在7.3 SDK 上执行以下操作、否则以上 zip 文件验证就足够了。
cd $PSDKLA_PATH/board-support/u-boot-2020.01+gitAUTOINC+2781231a33-g2781231a3 git revert eea73800730b3d9125f5c12a629db2f88e566b71 cd ../.. make u-boot cp board-support/u-boot_build/a72/tispl.bin board-support/u-boot_build/a72/u-boot.img board-support/u-boot_build/r5/tiboot3.bin /media/$user/boot sync
验证频率变化的步骤:
引导至内核。 使用 k3conf 工具检查 DDR 频率:以下命令:
k3conf 转储时钟47
|---------------------------------------------------------------- |
|版本信息|
|---------------------------------------------------------------- |
|------------------------------------------------------------------ |
|器件 ID |时钟 ID |时钟名称|状态|时钟频率|
|------------------------------------------------------------------ |
| 47 | 0 | DEV_DDR0_DDRSS_VBUS_CLK | CLK_State_Ready | 1000000000 |
| 47 | 1 | DEV_DDR0_PLL_CTRL_CLK | CLK_State_ready | 500000000 |
| 47 | 2 | DEV_DDR0_DDRSS_DDR_PLL_CLK | CLK_State_Ready | 933000000 |
实际的 DDR 速度为 DEV_DDR0_DDRSS_DDR_PLL_CLK * 4。 因此、如果您使用了附加的二进制文件、您应该会看到
933 * 4 = 3733MTS。
SDK 8.0:将频率更改为3733MTS
在 7.3 SDK 中、DDR 频率增加到4266MTS。
请找到以下 zip 文件、其中 DDR 频率降至3733MTS。 解压缩 4个映像并尝试引导。
e2e.ti.com/.../sdk8_2D00_0_2D00_3733_2D00_ddr.zip
供参考:仅当您想在设置中重新创建上述文件时、请在8.0SDK 上执行以下操作、否则以上 zip 文件验证就足够了。
请恢复3次提交:
cd $PSDKLA_PATH/board-support/u-boot-2021.01+gitAUTOINC+53e79d0e89-g53e79d0e89 git revert 2f21e5b897755334d9a4f2aaacd6945dd2f99cd4 git revert de779d94c7f2b66f0506f44bfc78c2a3e000ecc5 git revert 88f9f21f7ad78a80d1375ee2e7b71ac3ab261b6c cd ../.. make u-boot cp board-support/u-boot_build/a72/tispl.bin board-support/u-boot_build/a72/u-boot.img board-support/u-boot_build/r5/tiboot3.bin /media/$user/boot sync
此致、
基尔西